This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5252:适合为 PCM5252供电的 USB 至 I2S 桥

Guru**** 2811815 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/847068/pcm5252-suitable-usb-to-i2s-bridge-to-power-pcm5252

器件型号:PCM5252

您好、E2E、

你好、

  ´s 一位客户要求使用合适的 USB 转 I2S 桥为我们的 PCM5252供电、但他找不到任何不会使其成为高带宽瓶颈的器件。
我们是否有可满足此需求的组件?

提前感谢。

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    感谢您的查询。 我的同事会回来。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    TI 没有用于此功能的专用器件。  我相信我们有一些能够实现此目的的 DSP (C6000)、但据我所知、没有实现此目的的示例参考设计。  我们在许多 EVM 中使用 XMOS ASIC 作为 USB-I2S 桥接器。  此外、我还看到了用于此目的的 C 介质 CM6631。

    谢谢、

    Paul