This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5755M:设计概述想法

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5755M, PCM5141, DRV612, PCM5121, DRV604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/846908/tas5755m-design-overview-thoughts

器件型号:TAS5755M
主题中讨论的其他器件: PCM5141、 DRV612、 PCM5121、 DRV604

我的设计基于采用2.0 BTL 50+50W 配置的 TAS5755M 放大器。

客户端现在也希望向该设备添加线性输出。
我是否应该将进入放大器的 I2S 信号多路复用为 DAC?  

你会怎么做?

这样做将意味着 EQ 控制仅对扬声器输出没有影响。

或者、我应该尝试通过某种方式敲击扬声器输出并从它们导出线?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenny、

    我们不建议点击扬声器输出并从其导出线。

    TI 拥有可执行 EQ (例如 PCM5121或 PCM5141)等音频处理的音频 DAC、您可以将其与线路驱动器 IC (DRV604或 DRV612)或其他电路并联使用。 您可以在器件上单独执行 EQ、并可以通过测量频率响应和倾听来调整它们以匹配。 如果您匹配两个器件的每个 Biquad 上的调优、则响应可能非常相似、但您可能需要进行一些额外的调优。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但斯克·路易斯!

    我从来不喜欢点击扬声器输出的想法!