This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:暂停后再次播放

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/847117/tas5805m-played-again-after-the-pause

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

大家好、

客户使用 TAS5805M 功率放大器。 暂停后再次播放音乐时、发现前1-2秒的声音很小、然后恢复正常。 可能是什么问题以及如何解决?

此致、
罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    请帮助检查:

    1. 音频源:众所周知、SoC 或音乐播放器可能已经对音频源进行了一些处理、以实现音乐效果;
    2. TAS5805本身:TAS5805具有用于恢复正常音量的斜升时间、基本上、这里的时间消耗是~μ s (音量(客户)+110dB)/LRCLK
      1. 请参阅数据表第58页,其中包含: DIG_VOL_CTRL2寄存器(偏移= 4Eh)[复位= 0x33],这意味着可以调整此时间。
      2. 我建议使用默认值。

    如前所述、此处的时间消耗为1-2秒、因此请帮助您首先检查项目1。

    此致、

    Alix Wan。