This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M PPC3均衡器设置

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/846724/tas5805m-tas5805m-ppc3-equalizer-setting

器件型号:TAS5805M

你好  

 我的客户正在尝试使用 PPC3设置均衡器。  

您能解释一下如何设置具有以下条件的均衡器吗?

应用= PPC3 EVM = TAS5805M

2.扬声器配置立体声2.2 (高音扬声器 x 2 +低音扬声器 x2)

3.音频信号从 PC 同步到 SDIN1。

客户期望  

A->B 同步调优: 此条件 为 SDIN1 AMP 设置 EQ。

B>同步调优:此条件为 SDIN2 AMP 设置 EQ。

但后置放大器未更改 EQ 设置。  

请解释如何为后置放大器设置 EQ。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才快速看了一下。  同步调优数据功能工作正常。  基本上、此功能的目的是将调优设置从一个器件快速复制到另一个器件。  您可以让客户进行双重检查吗? 如果他们仍然看到相同的问题、您是否可以要求他们提供更多详细信息、例如如何逐步重复问题? 屏幕截图会有所帮助。 谢谢。