This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4810:如何设置增益?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/847020/lm4810-how-to-set-the-gain

器件型号:LM4810

我计划将 LM4810用于音频放大器(5V 电源电压)。 如何将增益设置为-15dB 至+3dB? 我想对数立体声电位器可以工作、但我可以在反馈路径中使用它吗? 或者、我应该设置3dB 的固定增益、然后在 输入的某个位置将其用作衰减器吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    增益由关系 RF/Rin 决定。 因此、对电阻器值的任何修改都将以增益修改进行交易。 您对反馈路径中电位器的想法必须有效。 但是、我建议确保选择的电位器涵盖您的所有增益范围(-15dB 至+3dB)。 与电位计串联的电阻器可确保阵列的最小值为-15dB、最大结果为+3dB。

    我希望这对您有意义。 如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.