This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2562:是否需要屏蔽初始化期间的所有中断?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/846728/tas2562-is-it-necessary-to-mask-all-the-interruption-during-the-initialization

器件型号:TAS2562

团队、

我有一个问题、我正在研究不同客户和不同项目的配置文件、我发现一些项目屏蔽了初始化期间的所有中断、并在上电期间将其设置回。 但有些项目没有。 我想了解要求的来源、 或者 如果我们 不想掩盖要求、任何条件都需要满足。 由于对于某些项目、具有更多通道器件、因此设置这些寄存器会浪费时间。 附件是4通道 case.e2e.ti.com/.../tas2562_5F00_tas2562_5F00_tas2562_5F00_tas2562_5F00_configs_5F00_modified.txt 之一 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    数据表中的表8包含中断屏蔽的默认状态。 默认情况下、并非所有中断都不屏蔽:

    寄存器映射、 第0页的寄存器0x1A 和0x1B 也显示了每个中断屏蔽的默认值和说明。
    您可能需要检查所需的中断是什么、以便了解是否需要通过 I2C 命令对其中的一些中断进行 mas/unmask。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器