This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:在不使用该器件时将其置于低功耗模式的最佳方法是什么?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/846302/tlv320adc3101-best-way-to-put-this-part-into-low-power-mode-when-not-in-use

器件型号:TLV320ADC3101

我正在尝试找出在 不使用 TLV320ADC3101时将其置于低功耗状态的最佳方法。 SLAS553B 的第14页有一个标题为"软件断电"的部分、其中说明了以下内容:

默认情况下、所有电路块在复位条件后断电。 每个电路的硬件上电
可通过写入适当的控制寄存器来控制块。 这种方法可实现最低的电源
所需功能的电流。 然而、当一个块断电时、所有寄存器设置
只要器件仍处于通电状态、就会保持该状态。

我已经阅读过这部分几次了、无法确切了解它所说的内容、这是文档中唯一提到软件断电功能的部分。 是否建议执行软件断电的方法是应用复位? 本节还提到、只要仍在通电、就会保持所有寄存器设置。 那么、在复位条件之后、寄存器仍然保持用户先前编程的状态?

如果有人能更详细地解释这一点、我将不胜感激

谢谢、

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、  

    器件复位后的默认状态是关闭 ADC、PGA 静音并断电、PLL 关闭、时钟分频器关闭、DSP 关闭等。  当为器件供电或复位器件时、需要对其进行配置(或重新配置)。  因此器件没有自配置。 复位后、器件不会保留配置

    保持复位低电平是保持低功耗的最佳方法、但第二种最佳方法是配置器件、但所有内部块(ADC、DSP、PLL 等) 断电。  配置器件后、只需很少的命令即可使器件完全启动并运行

    此致

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的回复。 我一直在尝试通过关闭内部块的电源来将器件置于低功耗模式。 但是、我没有注意到功率的任何降低。 我关闭的模块如下所示:

    PLL 掉电-第0页、寄存器5

    BCLK N 分频器关闭-第0页、寄存器30

    MICBIAS 已断电-第1页、寄存器51

    ADC 输入断电-第0页、寄存器81

    NADC 时钟分频器断电-第0页、寄存器18

    mAdc 时钟分频器断电-第0页、寄存器19

    当我更新上述寄存器时、我注意到功率变化很小。 只有当我关闭麦克风偏置电压时、才会产生任何效果。 我能够在它的运行时配置中配置 ADC、一切都很顺利。

    我的微控制器充当应用的音频总线的主器件、它生成字时钟、位时钟和主时钟。 在设置运行时配置和关闭上面列出的内部块的电源时、音频总线和主时钟被禁用。 关闭模块电源时、是否要求音频总线主时钟保持运行?

    再次感谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、  

    默认情况下、所有这些块都将断电。  您实际上不会看到为时钟分频器断电的变化太大。  我仍然希望 PLL 或 ADC 有一些变化  

    您看到了什么类型的电流消耗/功耗?

    此致、

    -Steve Wilson