This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:有关流程1中的容积设置的问题

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/846404/tas3251-questions-about-volume-settings-in-process-flow-1

器件型号:TAS3251

尊敬的支持团队:

我们的客户将在其应用中使用 TAS3251。
他们在 TAS3251的 DSP 上对流程1进行编程。
请告诉我工艺流程1的体积设置。

使用 PPC3时、最小音量设置为-110dB。
书籍0x8C 第0x1E 页
寄存器0x44 CH-L 卷0x0000001b
寄存器0x48 CH-R 卷0x0000001b

是否可以通过直接设置以下寄存器来实现静音?

使用流程1
BQ 关闭(全部通过)、DRC 关闭、AGL 关闭、斩波器关闭

书籍0x8C 第0x1E 页
寄存器0x44 CH-L 卷0x00000000
寄存器0x48 CH-R 卷0x00000000

音频数据应全部为0、因为它乘以系数0x00000000、它是正确的吗?

此致、
Hiroaki Masumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masumoto-San、

    是否有原因客户想要这样静音、如果 他们想要静音、通常我们建议按照 TAS3251数据表8.6.1.3中的概述切换寄存器3。

    此致、

    Luis