This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4202:有关输入电压的数据表问题

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4202, OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/846451/pcm4202-datasheet-questions-about-input-voltage

器件型号:PCM4202
主题中讨论的其他器件: OPA1632

大家好、

您是否会就以下两个问题提出建议?

对"每个模拟输入对接受的满量程输入电压为"进行了说明

    数据表第13页上的大约6.0VPP 差分。

    但是、当 Vcc 为5V 时、输入 D 范围将为5V。

    在本例中、我们应该在0V 至5V 的 D 范围内进行输入。

   这种理解是否正确?

虽然它是一个模拟输入端子、但它在内部偏置。

   是否可以插入耦合电容器并输入摆动至零伏左右的+/-的信号?

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shidara、  

    输入上的 VCOM 大约为2.5V。  为了实现6VPP (或3Vpeak)、每个单端输入只需+-1.5V  

    让我们以正弦波示例为例、考虑正峰值。

    正峰值:IN1L+将为 VCOM + 1.5 = 4V、IN1L-将为 VCOM -1.5 = 1V、总输入电压将为 IN1L+-(IN1L-)= 4 - 1 = 3V 峰值。  

    负极:IN1L+将为 VCOM - 1.5 = 1V、IN1L-将为 VCOM +1.5 = 4V 总输入电压将为 IN1L+-(IN1L-)= 1 - 4 =-3V 峰值。  

    这使6VPP 成为一个重要因素

    2. 请参阅下面的文章、 输入似乎没有内部偏置、并且确实需要 VCOM 引脚提供 VCOM 源。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)  是的、ADC 接受满量程6Vpp 差分输入信号。  这意味着每个 IN+都可以接受3Vpp 波形、IN-接受3Vpp 波形、该波形与 IN+信号的相位相差180度。   

    2)  PCM4202的输入阻抗不是很高、我们建议您使用数据表图13中所示的电路来驱动 PCM4202的输入。  这将使您能够将输入信号交流耦合到 OPA1632中、然后使用 PCM4202的 VCOM 输出来驱动 OPA1632的 VOCM 输入。