This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5508C:ALE 的 EQ 设置

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5508C, TAS5548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/845627/tas5508c-eq-setting-by-ale

器件型号:TAS5508C
主题中讨论的其他器件: PUREPATHCONSOLETAS5548

各位专家、您好!

我的客户计划使用 TAS5508C、他们需要设置他们想要实现的 EQ。
TAS5508EVM 的 GUI 具有一些示例、但无法设置他们想要的 EQ。  
通过使用 ALE (自动扬声器均衡)、他们计划设置 EQ。
您是否有适合使用 ALE 的应用手册或参考资料?
谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    抱歉、我们没有相关材料。 您是否要查看 TAS5548EVM-GUI? 它还可用于配置 EQ 功能。 希望它能有所帮助。

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的快速回复。
    您是说 TAS5548EVM-GUI 可用于 TAS5508C EQ 设置吗?
    很抱歉、我不确定具体细节。 请听我说。
    谢谢、此致、
    Ryo Akashi  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    我是说您可以离线运行 TAS5548EVM-GUI、在可视窗口中设置 EQ 曲线、通过"保存设置"获取寄存器值、然后打开保存的文件。

    Gui->Loudness1->Launch 放大滤波器->在"Filter Type"中选择"Equalizer( Bandwidth )"(均衡器(带宽)->输入参数并在下面的窗口中检查曲线->"Save settings"->在"Paramter"行中读取设置。

    我不确定它是否能在这里有所帮助。 请尝试一下。 谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的解释。
    我理解细节!
    我将按照您的建议建议建议使用这种方法。
    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    从何处获取 TAS5548EVM-GUI?
    我找不到 TAS5548EVM 网页。
    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    请单击以下链接、


    www.ti.com/.../PUREPATHCONSOLE

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢你的答复。
    让我询问更多详细信息。
    我安装了 PPC3。 但是、遗憾的是、我找不到 TAS5548EVM-GUI 之类的功能。
    此外、在 PPC 安装页面中没有有关 PPC 支持 TAS55xx 器件的说明(我已申请 PPC 软件)。
    我们可以使用哪种软件来设置 TAS5508C 的 EQ?
    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试使用 PPC、而不是 PPC3。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢你的答复。
    让我确认一下细节。
    我可以根据您的建议设置 EQ 并保存数据。
    您的意思是可以在 TAS5508EVM 中加载已保存的数据(如图片)?(抱歉、我无法在 PC 上安装 TAS5508EVM-GUI、因此无法确认。)
    如果我能够正确理解您的建议、我将告诉客户。
    感谢您的支持。
    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    否 我是说您可以利用此 GUI 来获得 EQ 参数设计。 如中所示 这些结果可以手动写入 TAS5508C 寄存器。  

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢你的答复。
    我理解您刚才提到的内容。
    我有疑问。
    您建议我可以利用 PPC (TAS5548EVM-GUI)的 EQ 参数来实现 TAS5508C。
    我们为什么可以利用? TAS5508C 和 TAS5548是否具有一些 EQ 设置系统?
    谢谢、此致、
    Ryo Akashi   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    这正是问题的关键。 如果您参考 TAS5548数据表中的表10、则有一个与 TAS5508C 完全相同的示例。 设计参数也完全相同。 因此、我认为您从 TAS5548获得的结果可以直接应用于 TAS5508C。

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢你的答复。
    我了解设计参数与数据表说明完全相同。
    我会告诉客户。
    感谢您的支持!
    谢谢、此致、
    Ryo Akashi