This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:我应该选择哪个运算放大器? OPA1632、LME49724或 THS4131或其他?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4131, OPA1632, LME49724

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/845271/opa1632-which-operational-amplifier-should-i-choose-opa1632-or-lme49724-or-ths4131-or-others

器件型号:OPA1632
主题中讨论的其他器件:THS4131LME49724

我的音频编解码器可以输出2Vrms 差分 信号、但我希望获得8Vrms 差分信号以驱动我的600 Ω 负载。

我应该选择哪种运算放大器? OPA1632、LME49724或 THS4131或其他?   

如果 运算放大器由 单个电源供电、  它需要多大的电源电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ke、

    您的设计的输入共模和所需输出共模是什么?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    编解码器的单电源电压为3.3V、 输出信号的共模电压为1.65V。 也许可以使用电容器将其交流耦合到运算放大器。

    如果  运算放大器 由单电源 Vcc 供电,则输出共模电压可以是1/2 Vcc。

    我想使用 运算放大器来驱动600 Ω 耳机。

    谢谢、此致、

    徐克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ke、

    所有这些器件都应该能够处理您提到的设计。 在这三个器件中、LME49724在600 Ω 负载下似乎具有最佳的 THD+N 性能。 在单电源电压方面、我建议为8Vrms 输出信号使用至少12V 的电压。 您可能需要根据器件及其输出共模规格进一步增大此电压。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    我担心电压输出摆幅、因为在 OPA1632数据表中、当 RL 为800 Ω 时、我们可以看到电压输出摆幅为(V+)- 4.5至(V-)+ 4.5。 因此、如果我想 使用600 Ω 负载电阻器获得8Vrms 输出电压、也许我应该为 OPA1632提供30V 单电源电压。

    此致、

    徐克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ke、

    差分放大器中的电压输出摆幅表示每个输出可以实现的摆幅。 因此、对于 OPA1632、虽然每个输出可以介于(V+- 4.5)和(V-+ 4.5)之间、但可以实现的实际差分输出将是该值的两倍。

    因此、对于8Vrms 差分信号(约为11.32Vpeak 差分)、放大器的每个输出(OUT+和 OUT-)都需要能够实现该差分信号的一半。 对于单电源配置、放大器的每个输出都需要+5.66和-5.66或11.32V 和0之间的输出电压范围。 考虑到每个电源的4.5V 电压、我们的总电源电压至少为20.32V 单电源。 您也可以对任何其他差分放大器应用相同的逻辑。  

    希望这可以清除问题。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    感谢您的回复。 我现在对此很清楚。