This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424Q1EVM:找不到有关 TAS6424EVM 的 TAS1020BPFBR 的信息

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/846226/tas6424q1evm-cannot-find-information-about-tas1020bpfbr-of-tas6424evm

器件型号:TAS6424Q1EVM

尊敬的团队:

TAS6424 EVM 上有 TAS1020B、我无法在 TI.com 上找到有关 TAS1020B 的任何技术信息。

在哪里可以找到有关 TAS1020和应用 TAS1020 PCB 板的信息?

谢谢您和 BR

云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    云京

    TAS1020是一款旧器件、现在不推荐使用、在以下项目 EVM 设计中、我们将其替换为非 TI USB-IIC/IIS 器件。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    客户现在想要设计 TAS6424 PCB 板、并且需要使用 USB-IIC/IIS 器件。

    由于现在不推荐 TAS1020、 您可以推荐 USB-IIC/IIS 设备吗? 我们现在使用的是什么?

    云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    云京

    据我所知、我的产品系列中没有 USB-IIC/IIS 设备可用。 请检查其他产品线是否具有该功能。

    迪伦