This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:ADC 输出端的数字直流偏移

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/846197/tlv320aic3106-digital-dc-offset-at-adc-output

器件型号:TLV320AIC3106

高、

我使用的是 TLV320AIC3106、所有输入都是交流耦合的。 IL 在单端模式下使用输入。

尽管总体性能相当好、但我注意到 ADC 输出端的数字信号存在直流偏移。 这个偏移是相当随机的、它取决于编解码器输入、但也取决于我正在处理的电路板上的示例。

该偏移为正、 范围为20至700 LSB、与施加的输入电平无关

合成器被编程为尽可能少地处理:无增益/无电池/无指定滤波器:我有一个满量程输出和满量程模拟输入(2Vcc)。

我的问题是:怎样才能有这样的 DC 呢? 我检查了电源、DC 1、35V 编码输入、我还能做什么?

如果您需要更多信息、请告诉我。

感谢你的帮助。

J.B.Sylvestre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J.B.  

    这些 ADC 未针对直流偏移/直流误差进行修整。  要移除直流偏移、 只需启用寄存器12中的 HPF。  

    此致、

    -Steve Wilson