This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:数字麦克风配置脚本

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/844743/tlv320aic3262-digital-mic-config-script

器件型号:TLV320AIC3262

大家好、我想将数字麦克风(PDM 输出)连接到 TLV320AIC3262EVM。  我不能完全弄清楚它。  我在麦克风引脚上看到时钟和数据、但我在 Audacity 中录制的曲目完全没有声音。  麦克风连接到 GPIO2 (时钟)和 GPI2 (数据)。  

我已经在 IN1L 上使用模拟麦克风进行了录音、因此从 EVM 到 PC 的接口不会完全损坏。

TI 能否提供演示数字麦克风输入的脚本?

此外、我对 CodecControl 应用有点陌生。  是否有方法保存和调用我在 GUI 中调整的设置?

谢谢、

Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    遗憾的是、我们的编解码器专家一直到星期一、我们不提供任何"即用型"脚本或代码。 我们可以查看您的寄存器配置、提供一些反馈。

    话虽如此、如果您提供了寄存器配置或信息、您可以在 GUI 中配置器件、我们将很乐意为您看一下。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为问题实际上是在 Windows 方面。  我再次尝试模拟麦克风设置、但它不起作用- Windows 已将 USB-AudioEVM 的声音调到零。

    您能否回答一个更一般的问题、即是否有方法导出我在 GUI 中设置的设置并在稍后调用它们?

    谢谢、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    该应用程序不提供保存 GUI 状态的方法。 但是、有一个寄存器检查器允许您导出寄存器设置。

    此外、GUI 还提供了一个选项来记录与 GUI 更改相对应的寄存器设置。

    通过选中“记录”复选框,可以从“查看”-->“命令”面板访问此设置。

    可使用"保存"按钮将记录的数据保存为.cfg (配置)文件。

    然后,通过选择“打开”->“运行”,可以使用相同的“命令”界面将.cfg 文件下载到器件中。

    此致。