This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:音频输入干扰问题

Guru**** 2796435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/845321/tlv320aic3254-audio-in-interference-issue

器件型号:TLV320AIC3254

您好!

我在我们的系统设计中使用了 TLV320AIC3254、最近在以下配置中发现了音频噪声问题。

这是我们的系统 I/O 接口(包括:VGA 输入、音频输入、音频输出和内部扬声器)。 如果我们将 VGA 和音频输入源连接到同一 NB (例如:图1和3)、则会通过音频输出端口在内部扬声器或外部耳机/AVR 上产生可闻噪声。 但是、如果我们将 VGA 和音频输入格式分离为不同的 NB (例如:图2)、则噪音就会消失。 有没有人曾看到过同样的现象,谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    廖  

    音频输出是 Analog?  两根电缆是否都具有接地连接? 您看到了什么类型的噪声?  您有 FFT 吗?  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的快速回复。

    是的,它是模拟音频输出,两根电缆在 VGA 电缆接地引脚5、6、7、8、10和音频3.5毫米电缆接地引脚内部都有接地连接。 噪声听起来像是接地噪声(ZiZi…)、我不知道如何使用示波器来测量它。 您能告诉我有关 FFT 测量的更多详细信息吗?

    BTW、这是另一个结果。 如果我们在图2上的 NB-1和 NB-2之间进行接地电缆连接、则会显示噪声、但噪声似乎小于图1-3配置。 如果我们停止播放音乐、就会始终注意到噪音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    廖  

    这听起来像是一个简单的接地环路、 与 TLV320AIC3254没有什么关系。  如果您要悬空音频电缆上的接地端并将其与 VGA 电缆连接到 NB-1、我猜噪声会消失。  这是系统级问题。  PJ 和 NBS 是否均使用正确的星形接地?  

    此致、

    -Steve Wilson