This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:与 CS48L32竞争

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101, TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/845406/tlv320adc3101-compete-with-cs48l32

器件型号:TLV320ADC3101
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3268

尊敬的团队:

客户 正在使用来自 Circuit Logic 的 CS48L32 ("功能、并且需要低功耗。">cirrus.com/.../)、他们的产品需要"始终开启语音"功能、并且需要低功耗。 它们具有3个麦克风、2个模拟麦克风、1个数字麦克风。 您能否建议 TLV320ADC3101是替换 CS48L32的合适器件? 或者、您能否推荐与 CS48L32竞争的合适器件?

此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、  

    ADC3101是一款出色的器件、 但只能处理模拟麦克风、 如果数字麦克风是 PDM 输出、 则需要另一个 ADC3101来处理模拟麦克风。 它的 SNR 性能也比 CS48L32低、 因此如果客户非常关心这一点、可能会使其成为一个大卖点。  

    ADC3140可以执行2个模拟麦克风+ 1个数字麦克风、 并且具有更高的性能和更低的延迟。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    我看了 ADC3140、它是一个 ADC、而不是编解码器、对吧? 但是、客户需要具有"始终开启语音"和低功耗的编解码器。 您能帮您检查我们是否适合此应用吗?

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、  

    您询问的 ADC3101也不是编解码器、而 CS48L32不是编解码器、因此我假设您正在寻找 ADC。  

    TLV320AIC3268可提供2个 ADC +数字麦克风、否则 ADC3140 + DAC 将是最佳选择。

    Steve