This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:如何区分输出对 PVDD 或 GND 短路

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/845637/tas5421-q1-how-to-distinguish-output-short-to-pvdd-or-gnd

器件型号:TAS5421-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424-Q1

您好吗、您能告诉我该器件如何区分是使用200 Ω 电阻短接到 PVDD 还是 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuma、

    在负载诊断期间、器件将所有输出 FET 设置为高阻态。 有一个专用电路可将 OUTP/OUTN 弱强制为1/2 DVDD、同时内部电路也会监测 OUTP/OUTN 上的电压。 如果任何电压超过内部设置上限、则会识别为对电源短路;如果任何电压低于下限、则 会识别为对地短路。

    如有任何其他问题、请告知我们。 谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    那么、是否由 OUT/N 电压检测 PVDD/GND 短路、而不是阻抗? 如果是、PVDD/GND 短路的标准是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuma、

    是的、这是电压。 标准分别是电源短路和 GND 短路的电压值阈值。 例如、如果 OUTP 上存在接地短路情况、OUTP 上的电压将几乎为零。 它远低于阈值、因此被识别为接地短路。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    标准是否在数据表中写入? 如果不是、您可以分享这些价值观吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Takuma、

    不、它不在数据表上。 它与内部设计密切相关、我也没有确切的数字...

    您还可以将 TAS6424-Q1作为参考。 在 EC 表(第9页)中、显示了 S2P/S2G 检测的最大电阻分别为500/200欧姆。 从工作原理的角度来看、内部电路会获取电压信息以进行检测、同时还可以将其与电阻值进行等效、以描述对电源短路/GND 的情况。 希望它能有所帮助。

    谢谢!

    此致、

    Hao