This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860:不带系统的 INT 状态。 控制器

Guru**** 2653995 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/845799/pcm1860-state-of-int-w-o-sys-controller

器件型号:PCM1860

我的新 设计没有微控制器连接到 INT (引脚19)、如数据表第10.2节中所示的示例。 TI 能否确认此引脚可保持悬空

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议在此引脚上放置一个10k 下拉至 GND、而不是保持悬空。  如果它在保持悬空的同时因外部 ESD 或瞬态事件被驱动为高电平、则 PCM1860将被置于断电(空闲)状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表第9页的引脚功能表、引脚19的状态为"在工作模式下拉高电平、在空闲模式下拉低电平。"。 这是否与您在这里所说的内容相矛盾? 以下哪项陈述是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    第9页的引脚功能表中的差异是 PCM1860数据表中的已知错误、将在下一修订版中更新。  应用部分和 PCM1860断电 信息(第60和76页)描述了正确的操作、该操作在闲置(静音)模式下驱动为高电平、在工作模式下驱动为低电平。  我们在 EVM 上测试了这种行为、并在过去进行了确认。