This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4192:输出变压器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DIT4192, SRC4392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/844992/dit4192-output-transformer

器件型号:DIT4192
主题中讨论的其他器件: SRC4392

您好!

我找不到 DIT4192数据表中针对发送器同轴输出建议的变压器、是否可以使用 DA101C 来实现此目的?

https://www.mouser.it/datasheet/2/281/kmp_da100-185018.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们查看了该产品的数据表、它看起来应该正常工作。  它专门用于此特定用途、符合一些 AEC 标准。  指定的抖动性能与科学转换产品不同、但这正是 AEC 标准规定的、因此它应该起作用。  我们在仍在生产的 DIX4192EVM 上使用 SC939-06。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在基于 SRC4392的设计中使用 DA101C、该设计使用与 DIT4192相同的发送器。 它运行良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享 Andy!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我应该使用 DIT4192数据表图12或图13中显示的电路吗?

    我需要不平衡的75Ω 同轴电缆传输、如图13所示、但它使用2:1变压器、而 DA101C 为1:1

    作为替代方案、我可以使用 SRC4392数据表图89中建议的原理图、但应该将 TX-连接到哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitri、

    良好的吸引-我们错过了两个装置之间变压器绕组的差异。 一种选择是在 Murata 的同一产品系列中找到一个2:1变压器。 否则、您可以应用类似于 SRC 数据表中所示的电阻分压器电路、但将其设置为差分而不是单端。  下面所示的电路将起作用