This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/845185/tpa3221

Thread 中讨论的其他器件:TPA3221

尊敬的 TI

     我的 TPA3221在 btl 模式下、只有一个负载在高频部件中会产生少量的异常噪声、从而检测输出电感器的波形。 当发生高音时、当它相对正常时、波形将增加2V。 如何通过在 BTL 模式下仅连接一个输出负载来解决此问题?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、您的问题是、播放高频音乐时是否会产生一些噪声? 您在哪里探测了波形? 电感器之前或之后? 您能否在此处发布原理图和波形?

    谢谢。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao

        播放大信号时会产生噪声。 它是在电感器前端测试的波形。 附件是一个原理图。 如果我将一个220 Ω 电阻器连接到另一个输出、我将不会遇到这个问题。 请检查设计是否有问题。 是芯片在 havee2e.ti.com/.../tpa3221_3575EF8DFE56_.pdf 上出现的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "如果我将220 Ω 电阻器连接到另一个输出、我不会遇到此问题"这一说法是什么意思? 在 BTL 模式下、TPA3221可以支持扬声器通道、这意味着如果在另一个扬声器通道上连接220Ohm (作为扬声器连接220Ohm)、噪声将消失吗? 即、仅在连接了两个扬声器的情况下才会出现噪音、对吧?

    此致、

    Hao