This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:GVDD 电压

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/845367/tpa3111d1-gvdd-voltage

器件型号:TPA3111D1

大家好、

我们想知道可能影响 TPA3111D1 GVDD 引脚值的其他因素是什么。

数据表显示其标称值约为7V、但我们的客户仅测量5.17V。 测量是在他们的多个设计板上进行的。

GVDD 值将用于通过电阻网络配置设置 PLIM 电压。

您能帮我们解决这个问题吗?

此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar、

    GVDD 在输出信号时是否波动、或是否保持在5.17V。 您还能给出用于 GVDD 的电容接地规格。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Jejomar、

    AVCC 值是多少?  

    GVDD 由内部 LDO 产生、LDO 的输入电压为 AVCC。 通常、AVCC 应连接到 PVCC。

    5.17V GVDD 异常、请检查 AVCC 是否正确连接。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek、Luis 和 Jejomar:

    我在少数电路板上测量了 AVCC 引脚、它们都是24V、而 GVDD 引脚似乎是5.10V - 5.17V (恒定)。  

    但是我意识到、有两个 AVCC 引脚(引脚7和引脚14)。  

    在我的设计中、AVCC 引脚14通过0 Ω 电阻器短接至 AVCC 引脚7、但在设计参考中为100kOhm。 这是原因吗?

    谢谢

    此致、  

    Jay Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Jejomar、

    如果 PVCC 压摆率大于10V/ms、则需要一个与 AVCC 串联的100 kΩ 电阻器。

    TPA3111关断时、GVDD 约为5V。 当 TPA3111处于播放模式时、GVDD 为7V。

    此致、

    Derek