This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:FAULT 引脚始终保持低电平

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/845247/tpa3118d2-fault-pin-always-stay-low

器件型号:TPA3118D2

我有一个 EVM 模块与我一起使用、TPA3118D2EVM。 我通过为 EVM 提供12V 电压并连接4欧姆负载、实现了非常简单的连接。 输入信号为50mVrms 1kHz 正弦波。 在早期阶段、我设法在4欧姆负载下获得放大的输出。 我尝试缓慢增大输入电平、但输出会消失。 我关闭电源并再次打开、并且在负载上不再有输出。 我已检查、故障引脚始终为低电平。 我按照第7.3.9和7.3.10节的说明移除了保护锁存器、但没有成功。 请告知故障无法恢复的原因、并始终保持低电平。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alda:

    处于故障状态时、它从12V 输入中汲取了多少电流?

    是否可以尝试移除任何输入、再次为其加电、并检查 FAULT 引脚是否仍为逻辑低电平。

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alda:

    发生故障时的输出功率是多少?

     您可以看到表4。 故障报告、故障与 OC、OT 和 DC 故障相关。

    此致、

    Derek