This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3144D2:仅一个通道、但无 PBTL (12W)

Guru**** 2590130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3144D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/845369/tpa3144d2-only-one-channel-but-no-pbtl-12w

器件型号:TPA3144D2

你(们)好

我想使用 TPA3144D2 (12V 电源、20dB 增益)来驱动5W 8 Ω 扬声器。 我认为 PBTL 模式的功耗会很大、所以我计划只使用一个通道。 我应该如何处理未使用的通道输入和输出? 我是否可以将输入连接到 GND 并将输出悬空?

提前感谢您。

Søren μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Søren、

    对于未使用的输入、它 可以保持开路、也可以通过1uF 电容器连接到 GND。

    对于未使用的输出 、可以 移除输出 LC 滤波器、但仍需要为其设置自举电容器、并且仍需要为未使用的通道应用 PVCC 电源。

    此致、

    Luis