This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:ADC 和 mini-DSP 的良好解决方案?

Guru**** 2533070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/844720/tlv320adc3101-good-solution-for-adc-plus-mini-dsp

器件型号:TLV320ADC3101

您好!

我正在寻找一个良好的 ADC/编解码器组合。 我需要将16位最小值和44.1K 数字化、并需要使用7-10频带 EQ (3频带可能不够)对其进行滤波。

我应该寻找哪些器件来获得具有良好 ADC、内置滤波器或 mini-DSP 以及 CAN 输出 I2S 的器件?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevyk、  

    AIC3254有一些 miniDSP 应用作为 EVM GUI 的一部分、 其中一个是均衡器。  

    这利用了 PPS 中"Filter"文件夹中提供的参数均衡组件。  

    该块可配置为5、7、9、10、11、15或20个频带、可用于 AIC3254或 ADC3101。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steve。 你很棒!