This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4104:PCM4104 TDM 连接、用于4个 PCM4104 (16个通道)

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/844192/pcm4104-pcm4104-tdm-connection-for-4-pieces-pcm4104-16channels

器件型号:PCM4104

主席先生,

对于 4个 PCM4104 (16个通道)、请建议使用 PCM4104 TDM 连接、

之间的缓冲器要求、谢谢

应用中是否有任何参考原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    PCM4104支持两种格式的 TDM:

    一个仅包含4个数据通道的 TDM"短帧"

    2、一个标准8通道 TDM 帧、具有两个 PCM4104s。 一个通道使用子帧配置为接受前4个通道、另一个通道配置为接受后4个通道。

    如果要使用16个通道、则需要使用两条专用数据线路、每个线路8个通道、或4条线路、每个通道4个通道。

    SPI 线路。  PCM4104不支持菊花链、因此您需要具有唯一的 PCM 芯片选择线路。  如果您要向每个设备写入相同的数据、则可以共享 CS 线路。  只要 SPI 信号不违反任何时序规格、我认为您就不需要任何数据缓冲器。

    谢谢、

    Paul