This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:SDOUT1”或“适用于 AEC 的 SDOUT

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/844394/tas2563-sdout1-or-sdout-for-aec

器件型号:TAS2563

你好  

      “SDOUT1”和“SDOUT2”是否设计为立体声结构以连接 AEC 芯片?

客户项目有2个发言者,(1)“SDOUT1”和“SDOUT2”都连接到 AEC?  或 (2)“SDOUT1”或“SDOUT2”连接到 AEC。  

谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    任一 SDOUT 应连接到主机处理器以接收回波参考数据。
    通常在立体声应用中、增益链接以保持立体声图像、因此一个器件的反馈对于两个扬声器都很好。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器