This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:SLOA250B 中的拼写错误? (寄存器46)

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/844408/tas2505-typo-in-sloa250b-register-46

器件型号:TAS2505

您好!

在 SLOA250B 中、它的读数为"您可以随时读回 PAGE 0的寄存器52、并将其 D1位与 PAGE 1上寄存器46的 D1位进行比较、确定是否发生了开路负载故障。"

但在 TIDUDN3A 中、它的读数为"将其 D1位与寄存器0x2D 中的 D1位进行比较、第1页)、即寄存器45。 参考指南还指示寄存器45正确。

那么、SLOA250B 中是否存在这种错误?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、

    没错、SLOA250B 中有一个拼写错误。 正确的寄存器是寄存器45 (第1页/寄存器45:扬声器放大器控制1)。

    我们已经通知过、在文档中对其进行了更正。

    感谢您的观察。 他们真的很感激。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.