This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:单声道输入转换为立体声输出

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/844231/tas5805m-mono-input-convert-to-stereo-output

器件型号:TAS5805M

您好、先生、

我的客户希望使用 TAS5805M 驱动两 个15W 全频扬声器。

它们的输入源为单声道音频格式。 我知道 TAS5805M 可以支持此设计请求吗?

对于此设计请求、将输入混频器修改为(L+R)/2是否可行?

如果是、应使用图1、图2或其他硬件设计?

图1.

图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我的理解是正确的、 您提到的单声道音频格式基本上意味着左右两个声道共享相同的音频数据。 可以确认吗? 如果是、您的客户只需从3个可用立体声流中选择一个流、并只需使用默认输入混频器设置。

    关于原理图、我建议使用图1。

    Andy