This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4222:LRCK 速率

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM4222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/844359/pcm4222-lrck-rate

器件型号:PCM4222

我需要使用左平衡 PCM 模式将 PCM4222 (主器件)连接到另一个器件(从器件)。

另一个器 件不需要位时钟、而只需要数据和字时钟(它通过执行64*Word 时钟来生成自己的位时钟)。

它假定字时钟= fs。  

因此、我将使用 PCM4222的 LRCK 输出。

主模式下的 PCM4222的 LRCK 输出始终等于 FS 是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dimitri、  

    PCM4222 LRCK 始终等于 FS。  

    此致、

    -Steve Wilson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并且、数据输出速率是否始终与 FS 一致、或者在使用正常/双/四速模式时是否会发生变化? 只有位时钟速率加倍/四倍?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据与 LRCK 信号保持一致。