This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2005D1:TPA2005D1关于增益设置

Guru**** 2529020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2005D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/844357/tpa2005d1-tpa2005d1-about-gain-setting

器件型号:TPA2005D1

尊敬的:


我们的客户端使用 TPA2005D1和 SPK 8欧姆、如下面的原理图所示、我们微调 R232和 R234 以验证增益。

VIN=5V

SPK=8 Ω/1.2W

现在我们有疑问、如果我们将 R232和 R234从150k 更改为51k、SPK 可能会烧坏?

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lawrence、

    如果您更换150K 至51k 范围内的电阻器、则不会出现任何问题。 实际上、该器件支持低至15K 的输入电阻器。

    如果使用51k 电阻器、您将把增益从2V/V 修改为~6V/V

    如果您对此有疑问或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.