This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADCx140EVM-PDK 的 AC-MB 详细信息

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/843836/details-of-ac-mb-for-adcx140evm-pdk

您好!

我想使用 ADCx140构建我自己的 ADC、并想看看我是否可以获得 AC-MB、它具有 DIX 和 XMOS-USB 接口。 由于此 EVM 是预量产评估模块、因此我想获取 AC-MB 主板。 请告诉我在哪里可以买到?

我看到它仅与 EVM 捆绑、而不是单独捆绑。

此致、

Subbu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subbu、

    AC-MB“音频转换器主板”是我们的团队将用于音频 ADC 版本的主板,第一个发布的 EVM 套件“-PDK”与 ADCx140EVM-PDK 一起提供,如您所见。  AC-MB 不是一种开发系统,仅用于与 TI 的音频 ADC 评估模块配合使用。  我们不支持有关 AC-MB 的开发问题。

    欢迎您订购 ADCx140EVM。当然、我们希望清楚的是、ACMB 只能与 EVM 配合使用。

    我已附上下面的 ACMB 原理图。

    此致、

    -Steve Wilson

    e2e.ti.com/.../ACMB_2D00_RevA_5F00_Schematics.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    感谢您的回复和原理图。 是否有任何可用于预发布产品的优惠券/促销活动、我可以将这些优惠券用于 EVM。

    此致、

    Subbu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subbu、  

    没问题。  目前、此 EVM 没有优惠券或促销。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    我将浏览原理图并购买 EVM (我自己构建 AC-MB 并不是明智之举:-))。

    此致、

    Subbu