您好!
我们需要使用差分输入模式、但是、当我们这么做时、我们会看到结果数据流中出现额外的谐波。
为了测试这一点、我们通过 一个27nF 电容器将交流端接输入引脚以接地(尽管我们在将差分输入短接在一起时获得相同的结果)。
我们不使用 AGC、数字 ADC 增益设置为0。 PGA 增益也设置为0。
在 SE 模式下、模拟选择是引脚 IN1L 和 IN1R、即
REG[52]= 0b11110011
REG[54]=0b01111111
REG[55]= 0b11110011
REG[57]= 0b01111111
实现了以下频谱(每种颜色为不同的通道、L 和 R over 3芯片同步计时)。
相反、当切换至差分输入 IN2L (P)- IN3L (M)和 IN2R (P)- IN3R (M)时、即
REG[52]= 0b00111111
REG[54]=0b01111111
REG[55]= 0b00111111
REG[57]= 0b01111111
找到以下频谱
差分信号显示的白噪声更低、不再出现慢速漂移、但是、我们现在还看到 SE 数据中不存在的谐波分量。
这是正常的、还是我们的配置有问题? 如果是、您有什么想法会导致它?