This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1662-Q1:有关输出引脚被阻止的问题-VEE

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: NE5532, OPA1662-Q1, OPA1664, OPA1662
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/856084/opa1662-q1-issue-about-output-pin-blocked--vee

器件型号:OPA1662-Q1
主题中讨论的其他器件:NE5532OPA1664OPA1662

我们已将 ne5532替换为 OPA1662-Q1。 该电路是一个简单的电压跟随器、具有用于去耦输出的容性负载。

我们没有遇到 ne5532问题。

使用 opa1662-Q1、我们有一些损坏的器件:输出引脚被阻止到-vee。 没有任何特别的应力导致损坏。
是否有人已经知道这项 AO 的这一关键方面? 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    感谢您的发帖。 我可以为你效劳。

    您能否与我分享以下内容、以便我能够帮助分析您的电路:

    • 什么是电源轨?
    • 什么是输入信号?  
    • 预期的输出信号是什么?

    问题是输出与-vee 的电压差、这是正确的吗?

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    电源轨为+15V -15V 标称值。


    输入信号来自 OPA1664、相同的电源轨(+-15V)、信号最大电平14dBu、20-20kHz (音频信号)。 无(或极低)直流电。


    预期的输出信号与输入信号相同:预计不会有任何放大。 该功率级可以安装一个电阻器以实现6dB 放大、但未安装。


    是的、输出电压可调节至-14V (锁定至-14V)
    我在引脚3上连接输入信号、断开 AO (引脚1)的输出信号(请注意-4.4V 直流分量、从-15V 开始)。 (在 PIN2上、信号与引脚3相同、但直流分量为-5.1V)

    感谢您的支持。

    此致

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    是否有关于此问题的任何更新? 它仍然存在。

    此致

    Meroni Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meroni、

    我在 TINA Spice 中构建了该电路、以便更仔细地分析节点。 电路的运行方式似乎符合预期。 您可以看到我的电路和瞬态分析。

    您能否尝试将您拥有的 OPA1662与另一个交换并分享结果?

    e2e.ti.com/.../OPA1662-TINA.TSC

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、
    感谢你的答复。
    这里是使用未损坏的 OPA1662获得的波形。

    它们看起来像您的仿真获得的波形。

    此致

    Stefano Meroni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    您最初使用的 OPA1662似乎已损坏。 对于良好的 OPA1662、该电路的行为符合预期。 我现在将关闭此主题。

    Tamara