This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2016D2:发生不可逆转的变化

Guru**** 2922630 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2017D2, TPA2012D2, TPA2016D2, TPA2012D2EVM, TPS61253, TPA2016D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/868305/tpa2016d2-irreversible-change-occurs

器件型号:TPA2016D2
主题中讨论的其他器件:TPA2017D2TPA2012D2TPA2012D2EVMTPS61253

I 将扬声器的差分输出 P 和 N 短接 1或2 秒。

因此、扬声器输出声音保持不变、但5V 电源的消耗电流远 高于正常值(约1A) @ 8 Ω 负载 x 2。

它 不再恢复正常状态。

我想、这种现象很难 被识别为器件的击穿、因为功能(声音)不会丢失。

您对相同或相似现象有什么想法吗?

第1页) TPA2017D2实际上也发生了相同的现象。

第2页)静电放电至差分输出会导致相同的现象。

此致、

Atsushi HANAZAWA (Sharp Corporation)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanaza-San、

    我将在下星期一尝试重复您的测试条件。

    同时,我有一个问题:

    • 即使在器件复位后、增加的电流消耗仍然存在?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hanazawa - San、

    您对上述问题有什么意见吗?
    此外、您是否使用 EVM 或定制板进行此测试?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我的答复很晚。 我们上周度过了新年假期。

    >即使设备复位,增加的电流消耗仍然存在?

    是的、确实如此。 增加的电流消耗状态将不再改变。

    >您对上述问题有什么意见吗?
    >此外,您是否正在使用 EVM 或定制板进行此测试?

    我们使用的是定制板、电路板上有 TPA2012D2RTJ (QFN 封装)和 TPS61253AYFFR (TPA2012D2为5V 电源)。

    此致、

    Atsushi HANZAWA (Sharp 公司)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hanazawa - San、

    我将在下一周尝试在 EVM 上复制您的条件。
    但是、我们尚未收到类似的问题、因此我认为 EVM 不会显示与您的定制板相同的行为。 您是否有机会使用外部源而不是 TPS 进行测试?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们得到了正常和异常条件下的 TPA2016D2输出波形。

    您能否参阅随附的 Excel 文档?

    此致、

    Atsushi HANZAWA (Sharp Corporation)

    e2e.ti.com/.../200114_5F00_TPA2016D2.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hanazawa - San、

    我已经尝试过 TPA2012D2EVM。 输出短路后的电流消耗较低、这与放大器处于关断模式类似。
    在关断引脚循环以使器件恢复工作模式后、器件电流消耗正常。

    如上所述:

    • 您是否尝试使用外部源而不是 TPS 进行测试?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提到的是"电源"吗?

    我们 无法将 TPS61253替换为 TPA2016D  电源的其他直流/直流转换 器、因为我们的大规模生产很快就会开始。

    因此、我们没有尝试更换电源和测试。

    您能否告诉我您建议我更换放射源的原因?

    EVM 和 PCB 上的 TPA2016D2彼此不同(前者是 TPA2016D2YZH、后者是 TPA2016D2RTJ)。

    封装差异是否可能导致我提到的现象?

    此致、

    Atsushi HANZAWA (Sharp 公司)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hanazawa - San、

    我要求使用外部电压源(电源)进行测试、以便隔离 TPA 并使 TPS 不在公式范围内。 如果器件使用外部电压源正常工作、则问题可能出在 TPS 或电路的其他部分。
    我认为封装不会带来这种差异、但会检查是否有可用于测试 QFN 而不是 DSBGA 的电路板。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对您刚才提到的内容有所了解。 我想 TPS61253的最大负载电流太低、无法激活 TPA2016D 的电流保护器、但销毁 TPA2016D 就足够了。 我们将尝试使用直流稳定电源而非 TPS61253为 TPA2016D 供电、但我们很难 更换 PCB 进行实验。

    另一方面、您能否尝试使用 TPS61253 EVM 进行实验?

    我还有一个问题。  您在哪里为 EVM 做了简短介绍? 如果您的短路径不包含 LC 滤波器、则短电流 将增大。

    此致、

    Atsushi HANZAWA (Sharp Corporation)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hanazawa - San、

    我尝试在 J9-J6和 J11-J10短接、您是说我应该直接在器件的输出引脚短接?

    我将尝试使用 TPS EVM、在实验室中获取 EVM 可能需要一些时间。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >您是说我应该直接在器件的输出引脚上短接?

    我唯一想做的就是确认你的道路是否与我的道路相同,我确认这是相同的。

    >我将尝试使用 TPS EVM,在实验室中获取 EVM 可能需要一些时间。

    是的、请这样做。

    此致、

    Atsushi HANZAWA (Sharp Corporation)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hanazawa - San、

    本周我应该拿到 TPS 板、在我拿到它后、我将进行测试并提供结果。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hanazawa - San、

    我刚刚尝试了 TPS 和 TPA EVM。

    在输出端尝试短路之前和之后的电流消耗是相同的。
    我想补充一些问题:

    • 您的 TPS 器件输入电压是多少?
    • 在系统上执行简短测试后、您是否尝试更换 TPS 器件? 如果电流消耗恢复正常、则意味着 TPS 器件发生了什么情况

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [第一个问题的答案]

    我们 使用电池为 TPS61253提供3.3至4.2V 的电压。 如果电池已满、它可以提供4.2V 电压、如果电池几乎为空、它可以提供3.3V 或更低电压。

    [第2个问题的答案]

    我们尚未更换 TPS61253、因为 TPS61253未损坏。

     发生不可逆的变化后、我们仅更换了 TPA2016D、电流消耗恢复正常。

    它表明 TPA2016D 已损坏、TPS61253未损坏。

    此致、

    Atsushi HANZAWA (Sharp 公司)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hanazawa - San、

    因此、损坏似乎仅发生在定制电路板上、因为使用 EVM 不会显示损坏。

    您的电路板在 TPA 放大器的输出端是否具有滤波器? 如果您尝试在安装了滤波器的情况下进行 SC 测试、是否可以移除输出端的电容器? 也许输出端的电容器会导致高电流尖峰。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >您的电路板在 TPA 放大器的输出端是否有滤波器?

    是的。 我们的电路板在每个输出线路上都有芯片铁氧体磁珠和20pF 电容器。 遗憾的是、我们没有更多可拆电路板、没有电容器、我们就无法尝试进行短路测试。

    我对频繁出现的好处深感抱歉、但您能否尝试对 EVM 上的电容器进行简短测试?

    我猜这些电容器与这个问题无关、因为 TPA2016D2的数据表建议使用1nF 电容器来应对 EMI。

    此致、

    Atsushi HANZAWA (Sharp 公司)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hanazawa - San、

    TPA2016D2已经有一些滤波器、将检查是否可以使用相同的组件值进行确认。

    此外、您能否提供定制电路板原理图和布局以供查看? 如果不想发布私人邮件或电子邮件、您可以发送该邮件:ivan.salazar@ti.com

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../200310_5F00_BD.xlsxe2e.ti.com/.../200310_5F00_SD.pdf

    您能参考附件吗?

    我只能发布 PCB 图的一部分。

    此致、

    Atsushi HANZAWA (Sharp Corporation)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hanazawa - San、

    查看设计文件后、我有以下评论:

    • 去耦电容器应与 IC 位于同一层、并尽可能靠近引脚。 我注意到一些电源连接实际上是在过孔之后。

    我们的 EVM 的铁氧体/电容器滤波器的元件值与您的设计不同、但无论如何、我会对此进行测试并在下周初提供结果。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果结果已经澄清、您能告诉我吗?

    我想 、由于 病毒的危害、您很难推进实验。

    此致、

    Atsushi HANZAWA (Sharp Corporation)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanaza-San、

    我将最迟在周一下午或周二测试 TPA2016D2EVM 板。 我将在完成测试后立即向您提供更新。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanaza-San、

    我已测试 TPA2016D2EVM 是否存在短路。 结论是测试前后的电流消耗是相同的:

    • 空闲运行期间的流耗(加电但未播放)为6mA
    • 播放1kHz 音调时的电流消耗为116mA
    • 短路测试后以及重新启用放大器之前的电流消耗为2mA

    这些结果表明、即使连接了滤波器、器件也能承受输出短路、而不会影响电流消耗。 尽管很遗憾、这对于客户电路板上观察到的根本原因并不是决定性的。

    在进行短路测试后、TPS 和 TPA 器件似乎都正常运行。 也许需要考虑电路板设计、最好在测试期间检查电源电压、以查找任何可能指出损坏位置和原因的高峰值瞬变。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器