This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256:PurePath Studio

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, TLV320AIC3256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/861002/tlv320aic3256-purepath-studio

器件型号:TLV320AIC3256
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3254

您好、我在获取 PurePath Studio 下载权限时遇到问题。

我在过去下载并使用过旧版本、没有问题。

他们不断发送电子邮件、说他们将进行业务审核、但没有发生任何情况。

它的缝隙就像一件奇怪的事情、因为我可能需要使用另一家公司的器件、如果是的话

我无法下载。

我宁愿坚持使用 TLV320AIC3254或 TLV320AIC3256、因为我以前使用过编解码器。

我是一家位于英国的小型启动音频设计工程公司。

您认为这对 TI 来说是个问题吗? 它们是否只允许较大的公司用户使用 PurePath Studio?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    让我看看我们如何帮助您。 我们将在专用 E2E 中向您执行 Ping 操作、以获得进一步的解决方案。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Diljith。 我只是想告诉你:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您与我们合作。 我们已授予您访问权限。  我们对延误表示歉意、并感谢您的赞助。

    将向您发送一封包含通知和下载说明的电子邮件。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好消息,谢谢 Diljith,我正在等待下载链接:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我从未收到 PurePath Studio 的下载链接。

    我应该放弃吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我们的系统显示您可以从2018年9月开始访问。

    为了方便您、我还与您私下共享了下载链接。

    请尝试下载软件、如果您遇到问题、请告知我。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    我填写海关表格下载软件、并在下面获得此回复。

    和以前一样,之后没有任何反应,现在通过电子邮件向我下载链接。

    有什么想法?

    谢谢,Ben

    尊敬的 Ben,感谢您联系德州仪器(TI)。 您的请求已被确认。 为了使您能够访问受限信息、我们必须首先进行业务审核并寻求我们业务部门的批准。 我们已转发您的请求、一旦批准、您将得到相应的联系。 此请求请等待24-48小时或更长时间。 请注意、我们不能保证这项工作将获得批准。 因为这项请求已转交有关部门。 我现在将在我结束时结束这一案件 为了提高我的服务质量、如果您能参与一项快速调查、我将不胜感激、调查将在案例关闭后发送给您。 请花一点时间提供有关您的支持体验的真实反馈。 感谢您联系 TI 客户支持、祝您愉快! 此致、Siegfred Oreta TI 客户支持中心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    您是否能够访问 PurePath Studio?  

    如果您仍需要访问权限、请告诉我、我将确保您拥有访问权限。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,如果单击下载,则提交出口海关信息,我从未收到下载链接。

    我以前已经访问过 PurePath、但找不到我的旧下载。

    我基本上已经放弃了。  

    我设法在  我的 ARM MC DSP 库中运行一个二阶双二阶滤波器、但也有一些滤波器

    噪声问题、因为我需要对其进行过采样和滤波。 是的、我确定我可以这样做、但是...

    将 TI 的编解码器用作更适合低功耗的编解码器更有意义。

    我在 TLV320AIC3254数据表中看到、我需要使用 PurePath 软件来生成要生成的十六进制代码

    使用一阶 IIR 滤波器的应用所需的 EQ 曲线。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、  

    很抱歉、我不确定您的申请是如何在出口海关中丢失的、 我已强制您批准、现在您可以在您的 MySecureSoftware 中下载、网址为 TI.com 单击以下链接:

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    这很有用,感谢你解决这个问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。  很抱歉、需要很长时间才能解决问题! 我很高兴您现在已启动并开始运行。

    此致、

    -Steve Wilson