This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:PCM5121规格和应用问题

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5121, TPA6130A2, TPA6138A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/860584/pcm5121-pcm5121-spec-and-application-questions

器件型号:PCM5121
主题中讨论的其他器件: TPA6130A2TPA6138A2

尊敬的:

下面是一些应用问题、需要与您确认、应用正在使用 I2S 输入并使用 PCM5121驱动一个耳机。

第一个问题是

是否使用 PCM5121直接驱动耳机? 还是需要一个音频放大器来驱动耳机? 您是否有基于以下要求的建议?

第二个问题是

请帮您检查 PCM5121是否符合以下要求的规格?

1、 任何嵌入式音频插孔的设计均应支持 阻抗范围为32欧姆至300 欧姆的耳机

2、 SVDU (智能视频显示单元)应能够在座椅音频输出上为100欧姆耳机负载提供高达50mW 的功率。

3、 SVDU 应为耳机的模拟音频输出提供音量控制。

4 、当连接到100 Ω 负载时、SVDU 应在模拟音频输出上提供以下性能:  

 所有音频输出上的音频频率响应在50Hz 至12.5KHz 范围内为±3.0dB
在30Hz 至12.5KHz 范围内、总谐波失真(THD)小于1% A
 大于20dB 的立体声音频分频
 数字音频源的信号噪声比大于55dB  
    低于-55dB 的通道之间的串扰(在最大音量下)

5、 SVDU 音频输出应无诸如蜂鸣、呜呜声、嗡嗡声、嘀嗒声、破裂、 或在以下条件下弹出:更改音频音量、上电阶段、更改音频或视频源以及 LRU 中发生复位。

6、 SVDU 应允许具有以下特性的独立音量控制:输出功率范围为+2dBm 至-55dBm、步进电平变化低于或等于2dB、至少为20步。 注:安装在系统上后,在100欧姆耳机中,默认音频级别应调整为不超过50mW。 如果要使用100 Ω 或32 Ω 耳机、将默认音频级别调整为50mW 到300Ω Ω 耳机可能会导致音频级别过高。

7、所有 SVDU 音频输出都应受到保护以防止任何永久短路、并应在短路消除后恢复

8、 在所有用例中、一个 SVDU 音频输出上的短路不应影响 SVDU 的其它功能、或者其它 SVDU 音频输出的音频输出性能。

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    1. PCM5121不能用于直接驱动耳机。  它仅支持线路输出(2.1VRMS 输出)。

    它可以处理的最小输出阻抗为1kΩ Ω。

    这些标准实际上适用于音频放大器。  我会将此问题重新发送给放大器团队、看看他们是否可以推荐器件。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    如果您想直接从 I2S 源驱动耳机、您可以查看以下几个选项:

    • TLV320DAC3120:单声道 DAC、单声道 HP 和单声道 D 类
    • TLV320DAC3100:立体声 DAC、立体声耳机和单声道 D 类
    • TLV320DAC3101:立体声 DAC、立体声 HP 和立体声 D 类
    • TLV320DAC3203:立体声 DAC、立体声 HP (可选单声道差动)
    • TAS2505:立体声 DAC、单声道 HP 和单声道 D 类

    关于100欧姆的输出功率、我需要仔细检查。 我们的所有器件均额定电阻为16 Ω 和32 Ω。

    我们还提供了一些具有模拟输入的耳机放大器选项、您可以在 PCM5121等线路驱动器 DAC 旁边使用这些选项。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的回复。

    客户更喜欢使用 PCM5121、您能否帮助检查上面的规格要求列表以推荐耳机放大器?

    1、 任何嵌入式音频插孔的设计均应支持 阻抗范围为32欧姆至300 欧姆的耳机

    2、 SVDU (智能视频显示单元)应能够在座椅音频输出上为100欧姆耳机负载提供高达50mW 的功率。

    3、 SVDU 应为耳机的模拟音频输出提供音量控制。

    4 、当连接到100 Ω 负载时、SVDU 应在模拟音频输出上提供以下性能:  

     所有音频输出上的音频频率响应在50Hz 至12.5KHz 范围内为±3.0dB
    在30Hz 至12.5KHz 范围内、总谐波失真(THD)小于1% A
     大于20dB 的立体声音频分频
     数字音频源的信号噪声比大于55dB  
        低于-55dB 的通道之间的串扰(在最大音量下)

    5、 SVDU 音频输出应无诸如蜂鸣、呜呜声、嗡嗡声、嘀嗒声、破裂、 或在以下条件下弹出:更改音频音量、上电阶段、更改音频或视频源以及 LRU 中发生复位。

    6、 SVDU 应允许具有以下特性的独立音量控制:输出功率范围为+2dBm 至-55dBm、步进电平变化低于或等于2dB、至少为20步。 注:安装在系统上后,在100欧姆耳机中,默认音频级别应调整为不超过50mW。 如果要使用100 Ω 或32 Ω 耳机、将默认音频级别调整为50mW 到300Ω Ω 耳机可能会导致音频级别过高。

    7、所有 SVDU 音频输出都应受到保护以防止任何永久短路、并应在短路消除后恢复

    8、 在所有用例中、一个 SVDU 音频输出上的短路不应影响 SVDU 的其它功能、或者其它 SVDU 音频输出的音频输出性能

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    双芯片解决方案是否可接受?
    客户可能可以使用 PCM5121、然后使用 TPA6138A2或 TPA6130A2等耳机放大器?

    我们具有耳机输出的 DAC 需要输出耦合电容器、因为只有正电源电压。 TPA613xA2耳机放大器具有内部电荷泵、可生成负电源轨并摆脱输出耦合电容器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    您能否帮助检查 TPA6138A2或 TPA6130A2是否可以满足客户列出的要求?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这两个器件在100欧姆负载下的输出功率如下表所示:

    THD+N 1% 10%  
    输出电压 42.56. 55.97 TPA6138A2
    输出电压 36.32. 51.07 TPA6130A2

    此外、TPA6130A2的串扰性能为~>60dB、您可以在此处获得 XTALK 图: https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/589635/2166860#2166860

    其余要求可在这些器件的数据表中找到。
    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Ivan。

    让我们闭上螺纹。