This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770EVM:通过 I2S 连接 EVM

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2770EVM, TAS2770, PCM5102A, TAS2770YFFEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/864798/tas2770evm-connecting-evm-via-i2s

器件型号:TAS2770EVM
主题中讨论的其他器件: TAS2770PCM5102ATAS2770YFFEVM

您好!

我尝试通过 I2S 将 EVM 2770板连接到器件的 I2S 输出。 我确实将 FSYNC、SDIN、SDOUT 和 CLK 信号正确连接到了电路板。 现在、U 如何将电路板从"USB 音频"模式切换到 I2S 音频模式? 是否有要设置的特定跳线? 我确实在 J1上放置了 FSYNC 跳线、但仍然没有音频。 是否需要从 PPC3切换?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我们的团队将查看这一点、并尽快提供答案。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您能否共享跳线设置的捕捉?

    如果您使用与 USB 源相同的时钟频率和数据格式、则无需对 PPC3进行任何更改。
    我将在下面添加几个注释:

    • 您的意思是"J1上的 FSYNC 跳线"?
    • 您必须移除 J2上的跳线以选择外部 TDM 源
    • 外部 TDM 源(FSYNC、SDIN、SDOUT、SBCLK)必须连接至 J7

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    抱歉、我指的是 J11、而不是 J1

    外部 TDM 源已正确连接至 J7 (希望)

    J2现在( 处于 USB 模式)未连接

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    • J11上不需要跳线、仅用于声线模式。
    • 您需要使用跳线将 J2短接(可能会将 J11上的跳线移至 J2)、以选择外部源。
    • 您的源板和 TAS2770EVM 之间是否共享 GND 基准?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的建议、将跳线移至 J2可选择外部源(至少 USB 音频不再工作)。 我还在器件和 EVM 之间添加了一根 GND 线。 我仍然没有音频、但控制点上没有 MCLK、必须与我的器件搭配使用。 将会研究它、如果它一直在运行、则会返回给您。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我已经修复了我的器件、现在我有 MCLK 和 SDIN 信号、但 EVM 板上仍然没有 ah=udio 输出。 我是否缺少其他东西?

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    您能否验证您的器件是否具有与 TAS2770EVM 相同的 MCLK、BCLK 和 FSYNC 频率?
    如果它们不同、TAS2770可能仍然能够支持、但您需要在设备控制面板中调整时钟设置。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我的器件树中有此条目(All胜出 者 H3 SoC)

    pcm5102a:pcm5102a{
          #sound-di-cells =<0>;
          兼容="ti、pcm5102a";
          状态="正常";
       };

       Sound_I2S{
          兼容="简单音频卡";
          simple-audio-card、format ="I2S";
          simple-audio-card、name ="ti、pcm5102a";
          simple-audio-card、MCLK-FS =<256>;
          status="oke";

          简单音频卡、CPU{
             Sound-Dai =<&i2s0>;
          };

          简单音频卡、编解码器{
             sound-dai =<&pcm5102a>;
          };
       };

    我执行的测试如下:

    扬声器测试-D plusw:card=ticm5102a -r 44100 -c 2 -F S16_LE -f 2000 -t Sine

    在本例中、我会听到有噪声的音频。

    我可以从示波器中看到:

    -比特时钟大约为2.8MHz,这是有道理的

    FSYNC 为23-4 us,即 arounf 44kHz,对应于 SBCLK/FS 比率64?

    -数据仅存在于一个通道上,即使我设置了2个通道

    -在 FSCLK 的"非活动"(高电平)状态期间、有时会接收到数据


    EVM 设置为自动检测 SR 和 SBCLK/FS 比率。 如果我将它们关闭、我给出了设置44.1SR 和 SBCLK/FS = 64以使 audioe2e.ti.com:443/.../IMG_5F00_3391.MOV 成为可能

    TDM 被设置为在 SBCLK 的下降边沿上触发、左对齐。 高到低 onFSYNK、16位字长、32位时隙、仅选择单声道左声道。

    您是否发现了问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    很遗憾、我看不到您的视频、您能否通过私人邮件或电子邮件发送视频:ivan.salazar@ti.com

    如果您在设备控制面板中单击 IRQ 按钮、您是否看到任何表明存在问题的标志? 如 TDM 时钟误差?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    可能是视频不是必需的。 我做了更多的测试、使用了2个提供 I2S 的器件(其中一个是我尝试使其与 TAS2770配合使用的器件)、然后将示波器图片与 EVM 板上 USB 芯片的 I2S 输出进行了比较。 我能够看到的唯一区别是、在其他2个器件的情况下、FSYNC 具有50%的占空比、而 USB 芯片中的一个仅为单个脉冲。

    我尝试设置 SBCLK 和 FSYNC 的上升/下降沿触发的任意组合、但它们都不起作用。

    我拥有的 I2S 信号是44100kHz 立体声信号。 16位、LE。 SBCLK 的周期约为700ns、这正是预期值、约为1.411MHz。 FSYNC 为44100Hz、对应于 SBCLK/FSYNC 比率32。 不确定这是否正确、因为这意味着一个插槽/通道、除非插槽大小为16位(我也尝试将其作为设置提供)、 否则插槽选择配置设置为提供立体声降频。 我尝试过格式(包括 be)的任何组合-没有结果.... 我只听到音频咔嗒声。 IRQ 按钮显示 TDM 错误、这意味着什么?

    BTW、最好至少提供某种用户手册来说明如何使用特定的 PPC3插件、通用 PPC3指南仅介绍如何安装、EVM 用户指南也不有用。 最好至少添加所用缩写的词汇和有关插件任何选项的几行。 例如:

    1) 1)什么是"采样斜坡速率"?它如何影响音频输出?

    2)接收器偏移-这是什么? 在什么条件下测量:延时时间、位、时隙?

    3) 3) IRQ:如何使用它们? 转至 IRQZ 部分、在其中配置一些内容、然后单击 IRQ 按钮来读取这些内容并不十分直观。 如何解码/理解这些 IRQ 状态? 例如、我看到 TDM 时钟误差(已锁存)、但如果我将它们设置为显示实时状态、那么我在实时时不会看到任何误差。 触发特定中断/错误时应执行的操作以及查找问题的位置。

    4)有几个示例展示了具有不同采样格式的 I2S 输出以及 EVM 器件控制中的相应设置、这很有用

    我相信这将有助于减少工程师的开发时间、以及您所收到的支持请求数量。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我将发送两张照片、其中一张是我在上一封邮件中介绍的设置照片、另一张是 EVM 板的 USB 芯片照片。

    USB 芯片的输出为 FSCLK 48kHz、SBCLK 12、288MHz、SBCLK/FSCLK 比率256。 一个主要差异:FSCLK 具有短脉冲、而其他的占空比为50%。 此外、信号有噪声、但工作正常。 另一个详细信息-我连接示波器探针的 GND 后、音频就会发出咔嗒声(示波器图片连接了探针 GND、但没有更多噪声)。 但这可能是范围的基础问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    EVM 默认配置用于 TDM 格式数据、如您所述:

    • 8通道
    • 32位时隙长度
    • 24位数据长度
    • FSYNC = 48kHz
    • SBCLK = 8*32*FSYNC = 12.288MHz

    我对您的上一篇文章感到困惑:即使在 EVM 上使用 USB 音频源、您是否仍有噪声?

    不管怎样、该器件都能够满足您的建议配置、我尝试在我的设置上复制您的输入信号、请找到随附的一些幻灯片以及说明、并告诉我我在设置上是否有任何差异。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

    e2e.ti.com/.../2770_5F00_i2s.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢你的答复。  我想我已经尝试过这种配置、但明天会再试一次。 无论我尝试了什么配置、我都能听到音频、或者只能听到有噪声的咔嗒声。 希望能够处理您的设置。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    根据您的建议、现在我们有一款器件(提供16位样本、16位时隙大小、运行频率为48kHz SR 的器件)。 示波器上的图片与您的图片类似、但已针对48kHz 重新计算。

    但是、另一个在32位插槽(48kHz)上提供16pis 采样的硬件音频模块在 EVM 板上有一点噪声。 我已经在 EVM 中尝试了所有可能的设置、但无法使其正常工作。 以下是我的设置:

    I2S 音频:

    SR=48kHz、FSCLK=48kHz。 SBCLK=3、072MHz、SBCLK/FSCLK 比率= 64

    EVM 设置

    播放:采样率=44.1/48kHz、采样斜坡速率=48kHz、SBCLK/FS 比率=64、

    TDM:边沿极性= SBKLK 的上升边沿、左对齐、帧起始极性= FSYNC 上的高电平至低电平、字长= 16位、时隙长度= 32位、接收器偏移= 1

    图片上没有显示一个通道、因为我正在使用免提测试:

    扬声器测试-D plus:card=ticm5102a -r 48000 -C2 -f 2000 -t Sine

    它会交替显示通道

    您是否知道我们在 EVM 配置上出现了什么问题?

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    是否已尝试将接收器偏移设置为0?
    从您的示波器捕获中、似乎没有从 FSYNC 转换到数据的偏移。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    是的、我今天已经试过它、也是在与所有 SBLK FSCLK 触发器拼凑在一起的情况下进行的-它仍然很嘈杂。 您确定此组合在 EVM 板上有效吗? 您是否使用 PSIA 接口对其进行了测试?

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    是的、这适用于我的设置、但它主要是因为我为特定的 PSIA 设置设置了器件配置。
    最好使用相同的数据源来确定所需的特定数据格式。

    您能否共享您听到的噪音的录音?
    在不同的音量级别是否相同?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ivan、这里是音频、我在播放时隐藏了更改音量

    我已经尝试了下降/上升沿、接收器延迟等的所有组合 不起作用。 噪声始终很高

    音频是2通道、16位采样、32位时隙、比率64/我将使用以下命令进行测试:


    扬声器测试-D HW:0、0 -f 2000 -F S16_LE -r 48000 -c 2 -t Sine                                         


    它生成2000Hz 正弦波。 并依次测试左/右通道

    还有一个问题-我在手册中找不到要在 i2c 窗口中执行的 i2c 命令的格式。 您能给我点一些提供格式的文档吗?

    谢谢、

    Alex

    第页

    e2e.ti.com/.../2k_2D00_sine_2D00_noise.mp3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    有关 i2c 命令的详细信息、请参阅此应用手册 :http://www.ti.com/lit/an/sloa265/sloa265.pdf#page=9

    但基本上、对于写入、您使用 w -> Device Address -> Register Address -> Data

    随附的是使用 PSIA 和您描述的格式进行测试的更新幻灯片(请查看最后几张幻灯片)。 根据噪声的声音、它看起来像是时钟/格式配置中的错误。
    您是否有电子邮件地址以便我可以联系您? 也许远程会话可以帮助解决这一问题。

    e2e.ti.com/.../3058.2770_5F00_i2s.pdf

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    本应用手册介绍了有关使用 EVM 板的所有信息、谢谢。 现在我更好地理解了它。

    关于您的幻灯片-我的设置与您完全相同,但还是不幸运的:(我会尝试找到另一个提供与我的设备相同格式的 I2S 源,以确保问题不是来自它。

    您可以直接通过 aleksandar@barix.com 向我发送电子邮件。 远程会话的想法很好、我们需要找到合适的时间、因为现在是22h。 我可以为您打开 TeamViewer 会话。

    周末愉快!非常感谢您的帮助

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    "采样斜坡速率"允许您选择帧时钟的基本倍数。 根据"采样率"的设置:

    • 44.1/48 kHz
    • 88.1/96kHz
    • 176.4/192kHz

    在44.1kHz 的采样斜坡速率中进行选择将在上述每个设置中为器件设置较低的频率。

    "接收器偏移量"以位为单位。  标准 I2S 具有1位偏移。  可以对其进行调整、以匹配发送数据的任何格式。  如果这与源不匹配、音频很容易失真、但您不会观察到任何时钟错误。  它只会解释输入数据、MSB 从错误的位置开始。

    IRQ 是一个中断标志设置。  根据器件设置、有一个器件引脚将输出高电平或低电平。  这可以用作主机的输入、以指示错误、例如时钟故障。  此外、在 PPC3中、用户能够读回锁存或带电故障标志。 通常、主机会在 IRQ 引脚切换后读回该故障、并采取适当的操作来处理该故障。  对于帧/字时钟或位时钟的错误、我们可以在器件上电后检查锁存标志。  鉴于器件时钟设置和输入源之间存在任何不匹配、我希望看到器件立即进入关断状态、并看到"TDM 时钟错误"标志置为有效。  要检查标志、请单击 IRQ 按钮、然后单击"Read"(读取)。  如果读回任何故障条件、灰色圆圈将为相应标志亮起橙色。  这是一个自清零寄存器、因此第二次读取将显示此寄存器正在复位。

    对于您建议在16位字处输入44.1kHz、SBCLK 时钟比率为32的情况、我将按如下所示设置器件:

    在这里将偏移设置为"1"将会期望数据的 MSB 是帧时钟下降沿之后的第二个位。  这是 I2S 的典型情况、但源传输时可能没有偏移。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    感谢您的详细解释、我想知道"采样斜坡速率"是什么意思。 现在是很清楚的。

    关于您建议的设置-是的、正是这些设置可以与我们的其他 音频模块配合使用、该模块在16位插槽44.1kHz 上提供16位样本。 EVM 板可以播放这种 I2S 格式。

    相反、EVM 无法与我们的新音频模块同步、该模块提供16位采样、32位时隙、48kHz。 无论我在 EVM 中进行何种设置、IRQ 值上始终存在噪声和 TDM 时钟错误。

    更令人困惑的是、TDM_DET 寄存器为0x23、这正是我所期望的:比率= 64、和 SR-48kHz。 那么、"TDM 时钟误差"的来源是什么?

    我将向您发送示波器的快照以查看数据格式-您可以看到它是一种完美的 I2S 格式。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    IRQ "TDM Clock Error"标志从寄存器0x24位2中读取。 我已尝试重新创建您的设置:

    我同样从寄存器0x77读回0x23。  我能够使用以下设置播放不会失真的连续正弦音。 我正在以1位偏移进行传输、并且将器件设置为接收相同的数据:

    如果使用这些设置、您仍然会遇到时钟错误、我将检查 EVM 上的 I2S 信号的质量。  您的示波器捕获是否在 EVM 上进行?  通常情况下、最好在系统间配对时钟时为每个信号添加一个 GND 回路。  如果没有足够的 GND 返回、数据很容易被损坏。   

    此外、请确保您的输入逻辑电平与 EVM 上的预期电平相匹配。  用于 VCC 选择的跳线 J1 - I2S 将设置预期输入电压。  如果您将其设置为3.3V 并使用1.8V 电压进行驱动、则可能无法正确锁定传入的数据。  

    由于器件识别时钟频率、您可能会遇到随机干扰、从而触发时钟误差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott

    我的设置与您的设置完全相同、即使示波器上的图片也是一样的。

    至于接地、我已将音频模块的接地端连接到 EVM 输入连接器上的一个引脚。  在相同的引脚上、我连接了示波器探针的接地端。 J1设置为3.3V 逻辑。 但是、我看到我和您的示波器图片上的信号范围大约为2V -这应该是可以的。 我直接在 EVM 测试点上测量的信号。

    明天我将尝试使用其他几个模块,只是为了排除模块出现故障的可能性。。 即使信号在示波器上看起来很好、也是如此。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    一个更新:今天、我们收到了另一个 TAS2770YFFEVM 板、并对此进行了尝试。 结果是相同的仍然有噪声的输出、这可能意味着音频已经从我们的音频模块失真了。 在圣诞节后的第一天、我们将朝着这个方向发展。 我还截屏了示波器、这次直接在模块的 I2S 输出上测量、而不是在评估板的控制点上测量。 它是相同的、没有差异。

    对于我来说、格式为:
    16位采样、32位时隙、x64比率、在高到低帧时钟上触发、1位延迟。 在 bitclk 的下降沿锁存第一个数据位。
    但是、这些设置和任何其他组合都不起作用

    非常感谢您的支持、祝您圣诞节愉快、

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    请告诉我们您的测试是如何进行的。
    我们将在下周跟进您的问题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan!

    新年快乐,最适合你和你的家人!

    我们的办公室将于01年7月关闭。 我在假期前的最后一天尝试的最后一件事是使用我们订购的新 YFFEVM 板进行测试。 结果是音频失真相同。 我回来后,我将在音频模块的侧面进行更多调查, 并随时向您通报情况。

    感谢您关注此问题、我们非常感谢您的关注!

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    最后、我为您提供了一些更新。 我们在这里进行了许多测试、包括使用两个使用 TI PCM5102a 作为 I2S 拉电流和灌电流的电路板。 EVM 板能够正确播放 I2S 源、另一个板(I2S 接收器)能够从我们的音频模块播放。 我们进行了进一步检查、发现我们的音频模块的位时钟不是很稳定、因此这很可能是原因。 我们将继续调查造成这种不稳定性的原因、但与此同时、您是否知道配置 EVM 板是否可能使其对时钟更具耐受性?

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我将检查器件中是否有器件可配置为在时钟错误检测后恢复运行、而无需完成器件初始化。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    最后、我们使它发挥了作用!

    我们必须做的是:

    1) 1)恢复内核4.16中引入的提交、以通过使用 Σ-Δ 调制实现父时钟的"更好精度"。 这实际上是导致位时钟的拟合者的变化、从而使 TAS-2770无法正常工作。

    2) 2)在 sun4i-I2S.c 驱动器中对时钟分频器进行硬编码、以匹配44.1kHz、8通道、16位数据和16位插槽的配置

    3) 3)将我们的 devicetree 配置为在上述模式下使用 pcm5102a 编解码器

    与此类似、我们的模块适用于 TAS-2770和 TAS-6421放大器。 第二个问题也是一个问题、因为我们的模块不提供主时钟、而是提供位时钟、帧时钟和数据。 但是、当我们使用位时钟作为8通道格式的 TAS-6421的主时钟时、它会切换到 TDM、并且效果非常好。

    非常感谢您以及 TI 支持部门的所有相关人员、他们在这个问题上为我们提供了帮助!

    谢谢、

    Alex