This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4382:通道状态和用户数据缓冲区映射

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/860835/src4382-channel-status-and-user-data-buffer-maps

器件型号:SRC4382

大家好、

需要您的帮助。 我们的客户希望对数据表表表表5-8 (寄存器第1页和第2页)中 DIR 和 DIT 的数据和通道状态缓冲区映射的设置方式进行一些说明。 在这里、位0被定义为 MSB。 与控制寄存器的设置相反、其中位7是 MSB。

对于第一个字节(字节0)、可以说位0定义了传输模式。 但是、我们无法找到以这种方式设置 MSB 的更多信息。

我们非常感谢您的意见。

此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar、  

    我担心器件这么旧、从原始设计团队那里获得有关如何以某种方式做出决策的评论充其量是不太可能的、 但在这种情况下、我确信该项目的设计工程师已经退休、或者离开了 TI。  

    我可以理解客户对此感到的沮丧、但我恐怕无法提供解释或缓解的理由。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    我知道。 感谢您对此进行深入研究。 我们实际上并不需要这种设置的确切原因、我们只需要确认数据表中是否存在差异。

    问题是、在表5-8中、标记为"位0"的位是否为 MSB (十进制值为128)、标记为"位7"的位是否为 LSB (十进制值为1)?

    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    我是否可以请求就此采取后续行动?


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar、  

    在有限文档中、我没有发现任何理由不相信数据表。  客户是否读回了毫无意义的数据? 或问题是什么?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    客户只需要澄清、因为寄存器第1页和第2页的排列不是位7通常被标记为 MSB 的通用排列、这在这种情况下是另一种方式(位0是 MSB)。 乍一看,他们认为有一些错误,因为根据他们的经验,这不是寄存器中的位被设置的常见方式。

    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar、  

    就我所能知、 这就是设计人员所期望的方式、正如我所展示的那样、从数据表的早期草稿和其他设计审查文档中可以看出这一点。  

    再说一次、此时我们只能猜测设计人员是怎么做到的。  

    此致、

    -Steve Wilson