This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:设置增益时出现噼啪噪声

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/856423/tlv320aic3104-pop-noise-when-setting-gain

器件型号:TLV320AIC3104

大家好、

我们在耳机产品中使用 TLV320AIC3104、采用以下配置。 系统可以正常播放音乐。

但是、我们可以在更改 MIC 或 PGA 的增益值时听到噼啪噪声。 我们所做的就是让 AIC3104播放音乐、仅更改 PGA 增益(刷新 R15寄存器)、然后我们可以在耳机侧听到噼啪噪声。 我们已经尝试了19/22和42号登记册,但似乎没有任何改进。 您能帮您对较低的弹出窗口进行评论吗? 非常感谢。

此致。

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wiky、

    寄存器19、22和42设置为什么值? 是否可以尝试将寄存器40设置为0x10?  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我们尝试将 R19_D[1:0]设置为00或01 (类似于 R22)、并将 R42_D[7:2]设置为所有值。 R42有助于在 IC 通电时减少弹出、但仍然不能用于播放音乐。

    我们已经尝试将 R42设置为0x10/0xC1/0x01、但仍然没有任何改进。 还有其他方法吗? 如果不是、我们必须寻找替代解决方案。

    此致。

    维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wiky、

    我将关闭此主题并标记为 Resolved、因为我们将其脱机。  

    此致、

    Aaron