This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4755:LM4755 -未使用引脚建议

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/861498/lm4755-lm4755-unused-pin-suggestions

器件型号:LM4755

您好、先生、

我已经为 LM4755准备了原型、如下所示。

输入条件:

VDD=22VDC

输入信号:200mV (1kHz)。

输出尚未连接。

问题就是这样

IC LM4755在我们使用24V 电压加电时升温

请告诉我上述电路中的引脚连接。

INA 引脚连接到?

OUTA 引脚连接到?

我已经检查了以下组合

  1. INA=GND,OUTA =开路,结果:IC 升温
  2. INA=GND 过0.1uF、OUTA =开路- IC 升温
  3. INA=outa=GND=IC 加热。
  4. INA=OUTA = BIAS 引脚-无需加热、但偏置引脚电压降至1.5V (而不是 VDD 的一半)、并且输出削波。

我没有在数据表中看到任何陈述?

此致、

Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Deepak、

    感谢您提供有关此问题的详细信息。

    当音频放大器中未使用模拟输入时、应通过0.1uF 电容器将其连接到 GND。

    不使用模拟输出时、应保持悬空。 但是、我注意到在本例中您有一个问题。 您是否尝试断开缓冲器阵列(C5和 R2)? 您是否具有相同的结果?

    如有任何信息、请告知我们。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    今天、我构建了另一个原型并检查了删除 C5和 R2的操作。

    IC 加热问题仍然存在。

    此致、

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Deepak、

    感谢您对此提供反馈。 我还有其他一些关于这个问题的问题。

    您是否尝试过更多器件? 我的意思是、您是否已将 LM4755替换为其他样片?您是否有相同的问题?

    您能否尝试使用不同的电源并查看其结果?

    如果将负载连接到放大器 B、您是否遇到同样的问题?

    当温度升高时、器件是否受到保护? 出现此问题时、需要向电源提供多少电流?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Deepak、

    请问您对此有什么反馈吗?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Deepak、

    我现在要关闭此 E2E 主题。 但是、如果您对此有其他看法或意见、请告诉我。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我的原型现在运行了。

    我们唯一缺少的是、我们必须将未使用的 OUT 引脚与缓冲器(2.7R+0.1uF 至 GND)相连。

    此致、

    Deepak