This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A:询问有关耳机的 PCM5100A 设计的建议

Guru**** 2529960 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A, OPA1656, OPA1622, TPA6166A2, TPA6133A2, TLV320DAC3101, TLV320DAC3120, TLV320DAC3100, TLV320DAC3203, TAS2505, PCM5100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/856640/pcm5100a-asking-for-the-recommendation-on-the-pcm5100a-design-for-headphone

器件型号:PCM5100A
主题中讨论的其他器件: OPA1656OPA1622TPA6166A2TPA6133A2TLV320DAC3101TLV320DAC3120TLV320DAC3100TLV320DAC3203TAS2505PCM5100

大家好、

客户正在寻找采用 PCM5100A 的单芯片解决方案来驱动耳机。 根据之前的内部 E2E 帖子、可以执行该操作。

 

您是否会评论此条件要求?

负载:32 Ω

输出:150mV

 

 

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    您是否只是在寻找耳机放大器建议?  您可以查看 OPA1622、OPA1656。

    或者您是否还需要 DirectPath? 如果是、TPA6166A2、TPA6133A2、TPA61389等可能非常适合。

    http://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/headphone-amplifiers/products.html#p579min=1.4;3.3&p579max=1.9;7

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    否 客户需要 I2S 输入耳机驱动器。

    https://e2e.ti.com/support/archive/internal/int-audio_amplifiers/f/8/t/143510?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=pcm5100%20headphone

    您是否会评论此条件要求?

    负载:32 Ω

    输出:150mV

     

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在明白了。   

    PCM5100A 可在2.1VRMS 下驱动1kΩ μ A 的最小负载、因此我们可以说它可以提供2.1mA RMS 的电流。  拉电流大于此值将导致显著失真、因为 VNEG 电源将开始崩溃。  如果输出端有一个32Ω Ω 负载并将电流限制在2.1mA RMS、那么您可以实现67.2mV RMS 的电压输出。  这是一个非常低的值、小于1毫瓦。  总的来说、我觉得这不是一款很好的耳机驱动器。

    也许像 TLV320DAC3101这样的器件更适合?  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv320dac3101.pdf

    我还会将其移至 LPAA 团队、因为他们可以更好地推荐使用数字输入放大器。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    下面是一些集成了耳机驱动器的 I2S 输入器件:

    • TLV320DAC3120:单声道 DAC、单声道 HP 和单声道 D 类
    • TLV320DAC3100:立体声 DAC、立体声耳机和单声道 D 类
    • TLV320DAC3101:立体声 DAC、立体声 HP 和立体声 D 类
    • TLV320DAC3203:立体声 DAC、立体声 HP (可选单声道差动)
    • TAS2505:立体声 DAC、单声道 HP 和单声道 D 类

    您是否需要单声道或立体声输出? D 类选项是否良好或根本不需要?

    让我仔细检查32欧姆负载下的 Vrms、我们通常以 mW 为单位提供输出。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    客户需要立体声输出、仅需要 HP。

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    DAC3203不是直接驱动焊接。 请告诉我 PCM5100A 结果吗?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    立体声 HP 输出将 LPAA 选项范围缩小至 TLV320DAC3100、TLV320DAC3101和 TLV320DAC3203。 所有这些器件都能够向32 Ω 负载提供150mVrms 的输出。 尽管您提到过、这些器件没有电荷泵、因此需要使用耦合电容器。

    关于 PCM5100A、我想 Paul 已经评论过: https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/856640/3170568#3170568

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您是否认为 PCM5100会在驱动470R 负载时受到短期或长期损坏或故障?

    Ih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不会、器件不会损坏、但输出会严重失真、因为 VNEG 电源可能会崩溃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    非常感谢您的快速回复。

    此致、

    Ian