This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256:Pure Path Studio

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/867880/tlv320aic3256-pure-path-studio

器件型号:TLV320AIC3256

您好!

 我想使用  PurePath Studio 中的 Biquad 滤波器设计工具。 我选择了均衡器(Q 因子)和其他因子、如图1所示。 然后、它生成了频率响应图 、如图2所示。 我想知道 X 轴(频率)和 Y 轴(增益)的功能关系。 有索道吗?

此致!

Maolin。 SHI

  图1.

图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maolin Shi、

    在大多数情况下、滤波器设计工具可实现与用户编程值相匹配的滤波器响应。

    但在某些情况下、用户设置无法完全实现。 双二阶滤波器系数具有预定义的定点表示、其中有一定数量的位用于有符号整数表示、其余位用于小数表示。 当计算得出的滤波器系数超出可表示的范围时、该工具会将这些系数下调至范围内。  

    工具使用的换算系数列于最后一列(如图 1个线程)。 如您所见、在大多数情况下、它是1.0 (这意味着不进行缩放)。 在本例中、刻度值为0.86。 它是一个线性值、应用刻度后的有效 dB 增益可计算如下:

    new_gain = 20*log10 ( *10 μ^ /20)= 20*log10 (0.86*10^(20/20))= 18.68dB

    要获得完整的20dB 增益、可以在双二阶滤波器后面添加一个移位标度分量、以反转双二阶滤波器中完成的缩放。

    要反转增益、移位标度分量应具有1/0.86 = 1.1628的有效增益

    通过设置1的移位(即乘以2)和1.1628/2 = 0.5814的标度、可实现1.1628的增益。

    如果有多个双二阶放大器的增益标度小于1.0,则建议的步骤是通过将所有标度相乘将所有标度合并为一个标度(eff_scale = scale1 * scale2 *...) 和可使用移位标度分量将有效增益编程为1/eff_scale 来反转在双二阶中完成的缩放。

    此致。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Diljith、

    我理解您的说法。  

     我所遇到的情况如下:

      我清楚地知道实际增益为250Hz、500Hz、1KHz、2KHz、3KHz、  4kHz、6kHz、8kHz。 我想  通过调整 多个双二阶来实现实际增益。 必须考虑两个影响因素:第一个因素是 你所说的换算系数、我知道如何解决它。 第二个是目标频率的带宽或 Q 系数。  它 会影响其他频率点的增益。 现在、我已经固定  了每个 频率点的带宽。 我想重新了解  每个 频率点的实际增益以及   必须写入多个双二阶滤波器的增益。 因此、我想知道   X 轴(频率)和 Y 轴(增益)功能关系的功能关系、 以便我可以量化    每个 频率点的电流带宽对其他 频率点的影响。

    此致。

    Maolin。 SHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maolin Shi、

    我想您正在寻找 PPS 双二阶工具使用的滤波器设计公式。

    如果是、请参阅应用手册 Biquad Filters 应用手册.pdf

    在本应用手册中、均衡器设计公式基于带宽参数。

    使用 Q = BW/fc 关系在带宽和 Q 之间进行转换

    滤波器设计公式描述了针对每个滤波器类型计算五个 Biquad 系数–b0、b1、b2、a1、a2的过程。 根据滤波器系数、您可以计算滤波器的传递函数、从而计算每个频率点的增益。

    请告诉我这是否是您要查找的信息。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    非常感谢! 这‘正是我要找的。  

    此致。

    Maolin。 SHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴能提供帮助!

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Diljith

    我发现 PPS 使用的比例因子 与增益和带宽相关。  您能否提供公式?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maolin、

    我认为应用手册中涵盖了这些方程、您可能已经完成了该应用手册中的内容。

    本文档的附录 A 中提供了一个示例。 第一项是基于不同设计公式的滤波器设计方面。 附录 A 中的第二项说明了缩放比例。 如果 b0大于1、则1/b0成为比例因子。 如果 b0 < 1、则比例因子为1.0。 第三个和第四个项目显示了缩放后如何计算最终十六进制系数。

    如果您需要其他信息/说明、请告诉我。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Diljith

    我明白了。 谢谢! 我列出了一个双二阶传输函数 、如下所示:

    B0 + B1*z^-1 + B2*z^-2
    h (z)=--------------- (EQ 1)
    1 + A1*z^-1 + A2*z^-2 

    我想知道它是否正确。 您能否提供 有关它的详细信息?


    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maolin、

    对我来说、双二阶传递函数方程是正确的。 您是否看到它有任何问题? B0、B1和 B2是分子系数、1、a0和 A1是分母系数。 您还想了解其他哪些详细信息? 您在使用该工具时是否遇到任何问题? 您的应用是否需要 Biquad 工具中的滤波器设计实现知识。 我已向您发送一个请求、要求您通过 E2E 进行私人连接、以防您的应用中有某些方面不想在论坛中展示。

    此致。