This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2EVM:I2C CAN#39;t 通信

Guru**** 2693325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/859358/tpa6130a2evm-i2c-can-t-communication

器件型号:TPA6130A2EVM

您好、E2E、

我尝试设置 TPA6130A2-EVM。 但是、I2C 状态指示灯为红色。
PC 规格为 Windows10、64位、酷睿 i5 (在 windows7中也有相同的症状)。
驱动程序安装完成,设备管理器中显示“USB-AudioEVM”。
请告诉我原因以及如何改进。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们现在来看看这个问题。 我们将尽快回答您的问题。

    此致、

    Luis Fernando Rodríguez S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对这个问题有一个问题。 当您按下 GUI 中的"Read"按钮时、您是否在 GUI 主窗口中具有 I2C 状态或寄存器读数? 还是会导致错误?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢你的答复。 GUI 未读取寄存器。 连接正常。 I2C 状态指示灯为红色。

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、ACGUY、

    我是说、您可以尝试在 GUI 中按"Read"按钮吗? 此外、您使用的从器件地址是什么?

    您能否分享 EVM 图片以验证您的跳线配置? 您能否分享您正在使用的 GUI 的捕获结果?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我捕获了 GUI 和 EVM。 请检查随附的文件。

    此致、
    ACGUY

    e2e.ti.com/.../GUI_5F00_EVM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、ACGUY、

    感谢您提供的详细信息。 您是否可以尝试使用第2.1.3节(计算机连接问题)的建议过程? 这应该足以重新启动 PC 和 EVM 之间的 I2C 通信。

    http://www.ti.com/lit/ug/slou185a/slou185a.pdf#page=3

    请告诉我它是如何产生的。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我将在几天内报告结果。

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、ACGUY、

    我们将等待您的回复。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我尝试了两次这20次操作、成功完成了。

    谢谢你。
    ACGUY