This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48410:申请参考设计光绘文件、原理图和 BOM

Guru**** 2482585 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48410, TPA2012D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/869087/lm48410-request-reference-design-gerber-schematic-and-bom

器件型号:LM48410
主题中讨论的其他器件: TPA2012D2

您好!

实施 CMTI HS-100B USB 转音频芯片以驱动带连接麦克风的耳机、并实施 TI LM48410以驱动两个8 Ω 1W 扬声器。

1 -是否有可用于实现耳机/麦克风和两个8 Ω 1W 扬声器的参考设计?

2 -如果没有、是否提供 LM48410参考设计光绘、原理图和 BOM? 数据表显示了原理图、BOM 和光绘文件、但我想看到实际的光绘文件。

3 -当我在扬声器放大器链接 http://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/speaker-amplifiers/overview.html 下搜索 LM48410时、它未列出。

LM48410是最新器件、还是有更新版本的可用等效器件?

谢谢、Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    也许您可以考虑使用 TPA2012D2替代 LM48410?
    这些器件非常相似、唯一的区别是输出调制和3D 特性。 TPA2012D2没有扩频调制、但它仍然无滤波器、输出端的小型铁氧体磁珠+电容器滤波器有助于克服 EMI 限制。

    遗憾的是、某些旧的传统器件不再提供评估模块、而且这些电路板的设计文件也不可用。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    感谢您提供信息。

    对于 LM48410、我将使用 HS-100B 的 AGND 基准作为馈送 LM48410的信号。

    LM48410 VDD 具有一个独立的 GND 基准和 PVDD (扬声器电源) GND 基准。  

    我图中通过铁氧体磁珠在一个位置将 VDD 和 PVDD GND 基准连接在一起。

    HS-100B 的 AGND 基准是否对应于 VDD 或 PVDD GND 基准?

    然后、我假设另一个 GND 基准对应于5V VDD 电源输入。

    谢谢、Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    您能否推荐替换数据表第14页和第15页中的 LM48410过时 TDK ACM4532-801 CMC T1和 T2?

    谢谢、Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    我将在本周的剩余时间内离开。 我将在下周初回来回答剩余的问题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    哪个 GND 连接到芯片底部散热焊盘 GND?

    谢谢、Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脉冲电子 器件 TM8116NL 是否适合替代 T1和 T2?

    谢谢、Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    由于我使用单端输入、INR 和 INL 输入是否通过1uF 串联电容器连接到 GND 或 PGND?

    谢谢、Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    散热焊盘连接到 PGND、但两个 GND 应至少在 PCB 上的一个点上短接在一起(可使用0欧姆短路)。
    建议的扼流圈更换似乎正常、但如果您希望保持相同的最大电流规格、则可以考虑其他选项、如  744235801

    您应该将未使用的交流接地输入连接到 GND。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    根据今天的评论、您说 GND 和 PGND 应该至少在 PCB 上的一个点上短接在一起(可以使用0欧姆短路)。 它是在1点还是在1点以上? 如数据表所示图27显示了在图27顶部1点连接的分离平面 GND。

    此外、从数据表图26和27中可以看出、散热焊盘接地连接到引脚17 GND、而不是 PGND。 还是无关紧要?

    输入侧看起来是 GND、而输出侧是 PGND。

    根据 2019年12月30日10:57 PM 的评论、HS-100B 的 AGND 基准是否对应于 VDD GND 基准(与未使用的交流接地至 GND 输入相同)?

    谢谢、Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roland、

    GND 平面应连接在一个点。 数据表中的图表具有最佳实践。
    只要二者都连接在一起、焊盘与 GND 的连接就无关紧要。 使用具有更好散热特性的平面。

    是的、它是相同的 GND。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    我可以通过电子邮件/PM 向您发送用于后续问题的2页原理图吗?

    谢谢、Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    当然、请通过 PM 或 ivan.salazar@ti.com 发送您的文件
    我将在下周初回顾这些内容。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器