This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4755:如果未使用 INA 和 OUTA 引脚、该怎么办?

Guru**** 2648565 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/861456/lm4755-what-is-done-with-ina-and-outa-pins-if-unused

器件型号:LM4755

如果未使用 LM4755的 INA 和 OUTA 引脚、请提供相关建议。

 

条件:

  1. INA=GND,OUTA =开路,结果:IC 升温
  2. INA=GND 过0.1Uf、OUTA =开路(根据仿真电路)- IC 升温
  3. ina=outa=GND= IC 不会发热。
  4. INA=OUTA =GND=BIAS 引脚- IC 不会发热。

 

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    通常、模拟输入应与 GND 进行交流耦合、而模拟输出在不使用时应悬空。 您能否分享您的电路原理图以验证一切是否正确?

    谢谢你。

    此致、

    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参见随附的电路

     

    INA=GND,OUTA =开路,结果:IC 升温(VDD=24V 时电流超过200mA)

    INA=GND、过0.1Uf、OUTA =开路(根据以下电路)- IC 升温(VDD=24V 时电流超过200mA)。

    INA=OUTA =GND= IC 加热(VDD=24V 时电流超过200mA)

    INA=OUTA = BIAS 引脚 IC 不加热(小于30mA)

     

    对于第4个条件-

    偏置引脚电压将降至1.53V、而不是 VDD 的一半(+12V)。

    e2e.ti.com/.../LM4755_5F00_unused-pin-schematic.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    我用另一个线程回答了。 请听我说。

    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/861498/3188060#3188060

    如果您对此有任何意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    请问您对此问题有什么反馈吗?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    我现在要关闭此 E2E 主题。 但是、如果您在这方面需要其他帮助、请告诉我。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.