Other Parts Discussed in Thread: PCM1864, PCM1862, PCM1865, PCM1863
主题中讨论的其他器件: PCM1862、 PCM1865、 PCM1863
您好!
PCM1864配置为以32位 TDM 格式运行(8个插槽、每个32位宽= 256 BCLK 比率)。
寄存器11设置为0x13、以便输出32位样本-这一切正常、我只接收16位宽的样本(然后是16位零、然后是来自下一个 ADC 通道的另一个16位样本)。
我是否必须做一些特殊的事情才能从 ADC 获得完整的24位样本?
我使用 osclloscope 检查了时序-看起来很简单(48kHz Framesync、12.288MHz 主时钟和位时钟)。
此致、
Sebastian