This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:TLV320ADC3101's TDM 帧的数据分配问题

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/861190/tlv320adc3101-question-of-tlv320adc3101-s-data-allocation-of-tdm-frame

器件型号:TLV320ADC3101

您好、Sirs、

我们能否像下面的示例那样更改每个 TDM 帧中的数据序列?



谢谢、致以诚挚的问候

陈耀恩
2019年11月28日
  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、  

    假设您的图是完整的且只有4个插槽、将器件置于左对齐模式将为您提供目标。 假设 CPU 可以适应格式更改。

    此致、

    Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wilson、

    感谢您的反馈。 因为我们无法更改模拟输入路径的顺序。 您是否会建议对 ADC3101器件进行编程以放置数据以对应于 TDM 信号的时隙的过程?



    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2019年3月12日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    请参阅下面的第1页寄存器27

    它们需要将 ADC 接口设置为 LJF 并在寄存器38中启用通道交换。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、Wilson、Wayne Chen