This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:检测到 TAS6424直流故障

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/868964/tas6424-q1-tas6424-dc-fault-detected

器件型号:TAS6424-Q1

如果输出功率略高、则会出现 直流故障检测(__LW_AT__REG 0x10 读取为0x0F)

最棒的雷古阿德!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您能解释一下您的设置和输出详细信息吗? 稍高意味着什么?

    0x0F 表示检测到直流故障。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我的意思是、只要在小尺寸时单通道输出功率的芯片没有问题、 但是、只要功率超过15w、就会特别容易出现这种误差。如果四个通道以较小的功率协同工作、则会产生误差。目前是 DSP 输出信号、则没有直流偏移。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    目前、示波器似乎没有直流偏移、但它在运行不到1分钟的时间内似乎检测到直流故障。请看我。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请读取寄存器0x00~0x30、我们可以找到 AMP 的详细状态。 我认为、不仅报告了该直流故障。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有好消息吗?  我将在此时结束此主题。 如果您提供更多反馈、我们可以重新打开此主题。  

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉、由于两天前出差、我没有及时回复。问题还没有得到解决。即使功率很高、 它将工作一段时间、然后停止工作。此时、我们有0x10、0x12、0x13响应错误、直流故障和 过热。但现在我已经完成了冷却。您对我有什么好的建议吗?我认为温度应该是主要原因、 但我不清楚直流故障的原因、从示波器输出波形来看、不应有直流故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当它不工作时、手温显然是阈值、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为原因是过热关断问题。 您的热设计怎么样? 热材料的热阻是多少? 厚度是多少?

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就像图片底部的黑色铝散热器一样、我将把它扣到6424

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    散热器很好。 但请注意器件和散热器之间的热材料、如果热阻过大或厚度过大、则为瓶颈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我使用热胶将芯片连接到散热器、效果更好,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恭喜。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!