This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136D2:使用 TPA3136D2时、右通道比左通道安静得多

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/857637/tpa3136d2-right-channel-much-quieter-than-left-channel-when-using-tpa3136d2

器件型号:TPA3136D2

在新电路板设计中使用 TPA3136D2。 右声道比左声道安静得多。 我无法解释。

我正在使用立体声模式(BTL)、PBTL 引脚为低电平(GND)我正在使用单端输入、左右两侧具有2个4 Ω 扬声器。 当我将编解码器输出连接到 EVM 时、右侧通道的音量与左侧通道相同。

我完全遵循了参考原理图、对如何进行调试有什么建议? 如果需要、我可以通过私人消息发送原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikkel、

    您是否在左通道和右通道的输入引脚侧捕获了输入信号波形?

    左通道和右通道具有相同的增益设置、如果输入信号相同、则两个通道的输出相同。

    您可以检查输入信号和输出信号。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我捕获了输入波形、但没有看到任何可以解释它的东西。 从那以后、我发现问题是我在右侧扬声器通道中获得了左声道音频组件。 有什么想法如何实现这一目标? 左声道在右声道中产生噪声、使右声道看起来更安静。 如果有用、我可以通过私人消息共享原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikkel、

    您是否检查了 GVDD 引脚值?

    您是否重新焊接了器件? 所有电路板都有问题、还是只有一个电路板有问题?

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了我的多个板是否存在此问题。 我已经检查了引脚焊接情况、情况良好。

    如何 检查 GVDD? GVDD 具有56K 电阻器、然后下拉39K。 是否只需检查 GVDD 是否为95K 下拉至 GND?

    是否应将 GVDD 直接短接至 GND?

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在 GVDD 引脚上放置 DMM 并告知您电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikkel、

    GVDD 引脚上应添加一个去耦电容1uF。

    您可以检查引脚侧的 GVDD 值。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我终于解决了我的问题。 这是一个布局问题。 连接到引脚11的电容未正确接地。

    为该引脚接地添加一根导线可以解决该问题。 谢谢!