This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424L-Q1:限流

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424L-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/859291/tas6424l-q1-ilimit

器件型号:TAS6424L-Q1

你好

我的客户选择了 TAS6424L-Q1、但下面有一个问题。

请提供建议。

问题:


我可以 在 FAULT 引脚上提供 ILIMIT 报告吗? 还是无法?

以下哪项是正确的描述" 9.3.8.1"或"9.6.18"?

~~~~~~~~~μ A


9.3.8.1过流限制(ILIMIT)

ILIMIT 不会作为故障状态报告给寄存器或 FAULT 引脚。 每个
通道受到独立监控和限制。


9.6.18引脚控制寄存器(地址= 0x14)[默认值= 0x00]

表27. 引脚控制字段说明

Bit2掩码 ILIMIT R/W
复位0
0:报告 FAULT 引脚上的 Ilimit
1:不在 FAULT 引脚上报告 Ilimit

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanji、

    我必须仔细检查我的一侧、但我会说寄存器描述准确无误。 我将再次与您确认这一点。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibatani-San、

    描述中的行不正确。  FAULT 引脚可以在寄存器0x14中屏蔽 Ilimit。  还有一个状态寄存器0x25、用于报告哪个通道处于 Ilimit 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg-San

    感谢您 的建议!